This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376:TPS2376PWR

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385721/tps2376-tps2376pwr

器件型号:TPS2376

工具与软件:

您好!

我正在设计一款 PD 控制器产品、想使用 TPS2376 IC。

该产品有两个目标:

-> 当它连接到带 PSE 的设备时、它必须符合802.3af 标准。

->它还可以与不符合 PoE 标准的设备连接、此设备将通过以太网电缆的正确引脚提供22.4V 电压。

TPS2376的数据表中有一句话:  "为了提供不符合要求的设计的灵活性、TPS2376使得设计人员能够使用一个电阻分压器来编辑接通阈值。  [...] 要使用 TPS2376、在 VDD 和 VSS 之间连接一个电阻分压器、抽头连接到 UVLO 引脚。 总分压器电阻与 R (DET)并联、两者的组合应等于24.9 kΩ。 当 V (VDD)处于所需的导通电压时、应选择分压比以在 UVLO 引脚获得2.5V 电压。"

对于不兼容的 PoE 版本、问题是:如何在 UVLO 和 DET 引脚上选择正确的电阻才能在22.4V 的输入电压下工作?

对于兼容版本、问题是:我们可以让 UVLO 引脚悬空并在 DET 引脚上放置一个24.9kΩ 电阻吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    感谢您发送编修!

    -对于不兼容的 PoE 版本,问题是:如何在 UVLO 和 DET 引脚上选择正确的电阻,以便在22.4V 的输入电压下工作?

    UVLO 电阻应明显高于24.9kΩ。 例如、您可以使用130k + 1M 的组合。 还需要将一个~4.2V 齐纳二极管与130k 电阻器并联、以避免 UVLO 达到5V 额定值。   

    -对于兼容版本,问题是:我们可以让 UVLO 引脚悬空,并在 DET 引脚上放置一个24.9kΩ 电阻吗?

    根据方框图、UVLO 引脚需要连接到电阻分压器、以便为 UVLO 比较器提供有效的输入电压。 不建议将其悬空。

     如果您使用较低的 UVLO 值、您还可以考虑设计一款产品既能与符合802.3af 的 PSE 配合工作、又能与22.4V 无源注入器配合工作。 但它无法满足 802.308的30V 关断电压。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邢亮

    感谢您快速而精确的回答。

    只是为了清楚,然后从我身边的一些计算:  

     -对于不兼容的 PoE ,我们可以在 UVLO 引脚上使用一个100k 和一个18k 电阻器,以获得3.4V 和高于2.5V 的上限阈值。 类似这样、我们跳过检测和分级阶段、PD 控制器后将连续接收到22.4V 电压。

     -对于兼容的 PoE、我们可以在 UVLO 引脚上使用620k 和40k 电阻器、以便在 Vin=30V (且低于1.87V 的阈值)时获得1.81V 电压、在 Vin=42V 时获得2.54V (且高于2.49V 的阈值)、就像这一样、我们尊重图18中的关闭和开启阶段、而且我们在检测和分级阶段都远低于阈值。 为了在检测阶段消耗正确的电流、我们在 DET 引脚上放置一个26k 电阻器、比如620k+40k 与26k 并联的电阻器为25k、我们保持在23.75k<Rdet<26.25k 的范围内、以便消耗正确的电流并符合要求。

    我是否正确?

    感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    感谢您的答复。

    我会看一下您的问题、并在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    感谢您的答复。

    不合规者看起来很好。

    对于兼容的稳压器、您可以使底部电阻器略高(例如41k)、以 确保在 VIN = 42V 时、UVLO 时的电压高于2.57V。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您花时间回答我的问题。

    是的、您是对的、我必须使底部电阻器稍高一点、以高于 UVLO 处2.57V 的上限阈值。

    此致

    塞缪尔