This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:栅极至 SRC 齐纳保护

Guru**** 2928940 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502H, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386339/lm74502-gate-to-src-zener-protect

器件型号:LM74502

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

 LM74502、LM74502H SNOSDE5A 数据表修订版 A 第9.3.3节建议"在 GATE 到 SRC 之间可能需要一个额外的齐纳二极管、以便在输出预计会降至超出外部 FET VGS 额定值的水平时保护外部 FET。"

假设外部 FET 的 VGS 最大值为+/-20V:

您能否解释一下哪些情况或案例会导致 LM74502栅源电压超过外部 FET VGS 额定值?

齐纳二极管应该满足什么规格?

此致、

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您可以为20V FET 选择17-18V 齐纳二极管。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    在什么情况下会超过 VGS、如"第9.3.3节建议"从 GATE 到 SRC 可能需要一个额外的齐纳二极管、以便在输出预计会降至超过外部 FET VGS 额定值的水平时保护外部 FET。"

    期待您的意见。

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    在 VOUT 突然下降的情况下、HGATE 至 VOUT 可能会在 HGATE 响应下降 VOUT 时变为高电平。 此处、齐纳二极管有助于将其保持在 FET 的安全 VGS 额定值范围内。

    此致、

    Shiven Dhir