This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612:在增加电缆长度的同时出现电流降

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612, TPS92620-Q1, LM3409, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385566/tps92612-current-drop-while-increasing-the-cable-length

器件型号:TPS92612
主题中讨论的其他器件: TPS92620-Q1LM3409TPS92692

工具与软件:

您好!

当我增加电缆的长度时、我面临电流下降问题、

92个 LED 在使用30cm 电缆时消耗1.5A 的电流、但当我增加电缆长度时、会出现巨大的电流降。

对于1米所有 LED 1.3A、使用5米电缆时的电流消耗为1A。

单个 LED 的正向电压为3.2V

另外、请告诉我、直到 TPS92612能够驱动多少长度的电缆?

请告诉我任何解决方案、我尝试过多种类型的电缆、但观察到变化仅±10mA 差异。

此致、

德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    根据电缆长度和线路电阻、我不确定系统中有多少个 LED 驱动器、但该器件是一种线性 LED 驱动器。 您需要确保 SUPPLY 和 OUT 之间有足够的压降电压。  您可以测量 SUPPLY 引脚、OUT 引脚和 LED 阳极的电压、以了解差异。 如果您无法更改电缆、则可以考虑电缆的影响、以便确保 LED 上的电流精度、从而略微提高输出电流设置。

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailee Xu。 感谢您的答复、

    我的电缆长度为5米、电阻为1欧姆、

    我还可能要经常更改电缆长度。

    我也有这样的怀疑。 实施此电路后、如果我更改电缆长度、它是否会通过 LED 发送过流/过少的电流?

    如果是、是否有避免这种情况的解决办法?

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德州

    您能否分享您的完整原理图? 影响呢? 如果电缆的电阻为1欧姆、而流过它的电流为1.3A、则电缆上将出现1.3V 的压降、您可能可以增加电源电压以查看变化。

    谢谢!

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 我以前试过。。。 当电压增加时、电流消耗也会增加。

    问题是每次在这里更换电缆时、我应该更改电压吗???

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    为什么需要多次更换电缆? 不是固定应用吗? 请分享有关您的申请的更多详细信息、以便进行更多分析。

    它是器件根据您的工作条件而变化的行为。 您需要尝试尽量减少电缆的影响、如使用较粗的电线...

    谢谢!

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您答对了! 此应用程序不是固定应用程序或不在固定位置!

     我选出了少数 TI 的线性恒流驱动器 IC、但后来意识到、恒流驱动器持续发送电流! 如果92个 LED 中的任何一个 LED 损坏该怎么办。 其余的 LED 将吸收更多的电流、最终通过接收到更多的电流、它们也将一个接一个地损坏。 我应该能够防止这种风险。  

    因此、我应该能够控制/限制电流消耗!

    当电流消耗较高或较低时、是否有任何 IC 会改变 Voltage。

    请告诉我是否有这样的 IC 可用。

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    是的、如果并联不同 IC 的输出通道、则无法正确检测故障。 这是由您的 LED 灯串架构造成的。

    您能否考虑使用开关 LED 驱动器并改变 LED 架构? 开关 LED 驱动器不受输出电压的影响、只需保持恒定的输出电流即可。 根据您的描述、您的系统中将有92个 LED。 您会使用多少款 IC? 一个 LED 灯串中有多少个 LED? 您的终端设备是什么? 您可以在一个 LED 灯串中使用更多的 LED 并由一个 IC 控制、这样就可以检测到故障。 请分享更多的应用要求以获得更好的建议。

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    当前设计是并联连接的。 是的、我可以更改 LED 故障检测的架构。

    我已将这92个 LED 分成4个部分以生成一个图形。 首先、所有器件都连接到单个电源、最后它将连接到4个不同的晶体管以驱动这些 LED。 这些晶体管基极连接到控制器。

    现在、我必须用故障检测和电压控制替换这些晶体管。

    LED 规格:

    LED 的正向电压为3.2V

    最大电流消耗为20mA

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    您能否画出 IC 和 LED 的示意图、同时指明电流和电压要求、包括故障检测和电压控制的要求?

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    我使用 NPN 晶体管来驱动这些 LED。 如果您有其他建议来改进我的基本电路、我将不胜感激。

    要求:

    1.1.6A 电流消耗应恒定。

    2.如果我更改了电缆长度/如果有任何 LED 损坏,电压可能会有所变化。

    3.如果其中一个 LED 损坏,其他 LED 不应该得到更多的电流。

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    感谢您的分享。  我对您的要求有一些小问题。

    • 如果您需要1.6A 的总输出电流、您的应用中有多少个 LED 驱动器?
    • 您的输入电压范围是多少?LED 的 Vf 是多少? 我注意到您提到了73.6V 的串联电压、此 LED 灯串中有多少个 LED? 通常、一个 LED 的 Vf 为2~3V、如果您为一个灯串使用23个 LED、则输出电压超过46V、高于输出电压绝对额定值。  

             

    • 为什么要在 LED 灯串中添加晶体管? 亮度是多少?

    对于 线性驱动器、输入电压不应超过绝对额定电压、 您可以考虑 使用7个 LED 灯串/LED x 13或14个400mA 和7个 LED 驱动器或更多 LED 驱动器、TPS92620-Q1是一个选项。 只需确保输入电压应始终高于 V (dropout)+ V (out)+ V (line_druput)、即可满足您的三项要求。

    对于 开关 LED 驱动器、我不确定输入电压、对于源拓扑、可以考虑降压 CC 驱动器(如 LM3409)或降压/升压 LED 驱动器(如 TPS92692);对于灌电流拓扑、可以 选择 LP886x 系列。

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    感谢您的答复、

    • 适用于恒流驱动器  我建议您提供一种适合恒流电源的 IC
      • 单 LED Vf = 3.2至4.0V  
      • 单个灯串需要规划6个 LED、电压范围为38.4V 至48V
      •  所有 LED 的总电流消耗 将约为2A
      • 最后、我们应该控制亮度
    • 输入电压范围将为3.2V 至4V。我计算出23个 LED 为73.6V 如果我只取出12或6个 LED、从而更易于进行电流平衡..那么、现在单个灯串中将使用12或6个 LED。 请建议使用任何其他最大电压为48V 至50V 的 IC。

    此致、

    德克萨斯州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    幸会。 我叫 Aaron、是 TI LED 驱动器组的产品营销人员。

    我会通过电子邮件与您联系、并跟进您的技术问题。

    Br、Aaron