This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:如何使用 BQ25792实现 OTG 功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386767/tps65994ae-how-to-impliment-otg-function-with-bq25792

器件型号:TPS65994AE
《主题中讨论的其他器件:BQ25792、 TPS65994》

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户想将双端口 USB PD 控制器器件与 BQ25792一起使用、如下图所示。 他们想要如下所示实现 OTG 功能(电源5V/3A)。
"当通过 USB Type-C  端口为电池充电时、请为另一个 USB Type-C 端口上的连接设备提供5V/3A 电源"

在 E2E 主题(e2e.ti.com/.../tps65987d-how-to-configure-i2c_irq-or-gpio-as-id-signal-for-otg)中、建议按照技术参考手册实现 OTG 功能、将 I2C_IRQ 或 GPIO 配置为 OTG 的 ID 信号。

对于使用的 TPS65994AE、这种方式是否相同?

此致、

Teritama