This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:并联使用电子保险丝来获得更高额定电流的可行性

Guru**** 2535020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388043/tps2663-feasibility-of-utilising-the-e-fuse-parallely-for-obtaining-higher-current-rating

器件型号:TPS2663

工具与软件:

我们计划根据 IEC61000-4-4使用 TPS26631 (6A)获得更好的 EFT 抗扰度。  但我们的额定电流为18A、因此我们认为不会利用电子保险丝 parallelly (3)来获得18A 额定值。  

请告诉我、如果我们将电子保险丝并联连接、我们是否可以预见到任何问题。  

期待所有的想法