This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:电源管理论坛

Guru**** 2503645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS61175, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387826/tps61175-power-management-forum

器件型号:TPS61175
主题中讨论的其他器件: TPS55340、TPS55289

工具与软件:

输入电压为10V~15V、输出电压为12V、因此 TPS61175应配置为 SEPIC 拓扑。 原理图如下所示:
我使用直流稳压电源作为61175的输入电压。 无论输入电压是10V 还是15V、空载时的输出电压61175都是正确的(+12V)。
然后将负载连接到61175的输出、 发生错误:
将电源设置为10V 作为61175的输入、 连接负载后、输出电压立即降至约6.5V。
然后将 电源设为15V、 连接负载时、61175的输出为+12V、但10秒后、输出 再次降至6.5V。
负载是功率为+12V±5%的工业计算机。
然后使用 设置为+12V 的直流稳压电源作为 工业计算机电源、计算机可以正确启动。
发现计算机的输入电流在启动过程中从700mA 变为1.5A、电脑刚打开10秒才达到1.5A。
问题是 TPS61175是否适合上述应用?
或者如何更改电路来解决问题?
谢谢你!!!
转换器
双击
选择以进行翻译

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎该器件在1.5A 负载下限制了其电流。

    TPS61175的电流限值约为3A、达到时、输入功率受到限制。

    可以将一个电流探头串联到电感器 初级侧、以查看电流是否如我们所料。

    您可以尝试使用 TPS55340、该器件与 TPS61175引脚对引脚兼容、可获得更高的电流限制。

    对于您的应用、建议使用降压/升压拓扑。

    TPS55289可提供10~15V 输入和12V 输出的良好解决方案。

    如有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Fergus