This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:VCC 引脚电流额定值

Guru**** 2514915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388062/lm25143-vcc-pin-current-rating

器件型号:LM25143

工具与软件:

HII、

我们是否可以使用 VCC 引脚作为光耦合器的上拉电压(+5V)来隔离反馈路径? VCCX 上不提供外部电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该没问题。 1 -2mA 电流消耗...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但本例中的电流要求将围绕15 mA。 您能告诉我们、每个 VCC 引脚的最大输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在数据表中-请参阅 EC 表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、两个 VCC 引脚连接在一起(只有一个 VCC 稳压器)。 15mA 在这里应该没问题、但请注意、这来自 VIN、因此会增加 IC 功耗。