This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:TPSM83100输出电容器的最小有效电容

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383764/tpsm83100-minimum-effective-capacitance-of-output-capacitors-of-tpsm83100

器件型号:TPSM83100

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道 TPSM83100输出电容器的最小有效电容、该电容满足45度的相位裕度要求和10dB 的放大裕度要求? 我的客户希望尽量减小电路板尺寸。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    这取决于您的实际应用、例如输入电压范围、输出电压范围以及输出电流。 是否应用前馈。

    特征是之前做过的一些波特图测试。 不确定它们与您的应用的条件是否相同、请进行检查。

    此致

    TAO

    e2e.ti.com/.../Bode-Plot.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。 数据表上9.2.1的情况如何?

    数据表确定的有效电容是多少? 它有点模糊。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    两者都是可以接受的、大多数情况下、我们使用 Murata 的器件进行验证。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。 我的问题如下。

    在9.2.1情况下、输出电容器的最小有效电容是多少?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    由于您获得了输出电容的 PN、因此我认为您可以通过 Murata 的工具在实际应用下获得有效电容、对吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    您能将该工具发送给我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、  

    您可以帮您的系统工程师回答我的问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke:

    您可以在下面的链接找到仿真工具

    https://ds.murata.co.jp/simsurfing/index.html?lcid=en-us。

    如前所述、实际有效电容取决于输出电压。  

    此致

    TAO