This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165不稳定行为

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386775/tps61165-tps61165-erratic-behaviour

器件型号:TPS61165

工具与软件:

您好!

我有几个由4V 锂电池驱动的 LED 驱动器。 其中大多数器件运行良好(输出电流60mA 正确、波形为矩形)、但有一个非常不稳定的波形具有过冲、并且输出电流不会超过17mA)

即使改变 IC 以及电感器和输出二极管也不会发生任何变化。 电感器会变得非常热、通常只是略微变热。

我已经检查了 PCB 百万次。 是否存在一些固有的设计不稳定? 我已经使用输入电压3.3-4.2和不同负载(22至30V LED 灯串)测试了其他电源

它必须是显而易见的。 IC 输出是否未正确打开?

请帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madis:

    是否会调整输出电容或 SW 电感有任何改善?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有试过。。。 但这些值均使用 LCR 表进行检查、并且全部都是计算值。 此外、我们已经更改了元件、因此元件容差可能存在变化(10-20%)、但没有积极影响。

    我们刚才发现的是、我们的 PWM 频率有点低、大约为6.3kHz。 编程器将其更改为10kHz、一切开始工作... 但随后他还清理了 PCB 并重新焊接了二极管和电感器。 但这他以前也做了(更换部件),这没有任何效果。

    我怀疑它的芯片问题、MOSFET 的导通似乎不稳定。

    但我们继续测试,而且,如果你有任何更多的建议或想法,请分享! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我使用绝缘高频低阻抗(2k)探针测量分流电阻。 未找到峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madis:

    您是说 IC 可以在10kHz PWM 下正常工作吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、出现故障的电路板现在能在10kHz 下正常工作。

    但是... 将 PWM 频率降低到"不良"频率似乎并不会重现错误。

    这可能是随机焊接误差、但我无法想象错误的连接会导致此类波形。

    我最担心的是、也许有一些固有的不稳定性? 不过、所有分量均经过计算、检查和双击、并且波形看起来正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madis:

    那么、您检查过生成 PWM 的源了吗? 它稳定吗?

    由于您重新焊接了一些元件、所以您是否也重新焊接了"不稳定 IC?  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、源稳定。 实际上、它的频率不是很稳定、因为 MCU 只有 RC 用于时钟。 在某些情况下、PWM 时钟可能会漂移到4kHz 以下。

    此外、在提高 PWM 频率之前、我们更改了开关 IC 两次而不起作用。 我们还更改了电感器、二极管、电容器和电阻器:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madis:

    好的、或许下次您还可以捕获 PWM 的波形、看看该问题是否与不稳定的 PWM 真正相关。

    BR

    Patrick