工具与软件:
您好!
我有几个由4V 锂电池驱动的 LED 驱动器。 其中大多数器件运行良好(输出电流60mA 正确、波形为矩形)、但有一个非常不稳定的波形具有过冲、并且输出电流不会超过17mA)
即使改变 IC 以及电感器和输出二极管也不会发生任何变化。 电感器会变得非常热、通常只是略微变热。
我已经检查了 PCB 百万次。 是否存在一些固有的设计不稳定? 我已经使用输入电压3.3-4.2和不同负载(22至30V LED 灯串)测试了其他电源
它必须是显而易见的。 IC 输出是否未正确打开?
请帮助:)