This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:TPSM82903

Guru**** 2509995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387728/tpsm82903-tpsm82903

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

大家好、团队成员:

TPSM82903SIISR 请分享线路和负载调节详细信息

我的应用是4.75V 输入、输出为1.1V@3A 和 4.75V 输入、输出为 2.5V@3A。 请分享详细信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramakrishna

    我的同事 Colin 稍后会检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ramakrishna:

    请参考下图:

    谢谢

    Colin