This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:通过 STM32进行控制

Guru**** 2814635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382930/tlc6983-control-through-stm32

您好!

我想为产品创建一个 LED 矩阵。 规格是相同的

  • 这是一个16 x 16矩阵
  • 即单色
  • 但通过矩阵的各个角切出以适应圆形的 PCB
  • 由 STM32 MCU 控制

我看到 CCSI 接口与 SPI 非常相似、但具有"始终开启"时钟。 是无法通过 SPI 进行控制、还是必须编写自己的驱动程序? 另外、圆形矩阵是否可能?如何实现单色矩阵? 只需将白光 LED 连接到 R、G 或 B?

非常感谢。

PS:我认为 SAI (串行音频接口)是另一种选择。 它可能上升到时钟线上的49.152MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    目前我们有一个名为 TLC5899的新器件、它是将标准 SPI 转换为 CCSI 的桥接 IC。 客户可以在 MCU 和 LED 驱动器之间添加一个桥接器 IC、然后可以使用 SPI 来控制 LED 驱动器。 桥接器 IC 尺寸小、具有成本优势。 如果您需要更多信息、请与 FAE 和营销联系、因为该器件尚未在官方网站上公开。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Severin:

    首先直接通过电子邮件(monet-xu@ti.com)与我联系、我将对此~提供帮助

    BR

    Monet Xu