This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756可以为铅酸电池充电吗?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388044/bq25756-can-the-bq25756-charge-a-lead-acid-battery

器件型号:BQ25756

工具与软件:

尊敬的 E2E:

锂离子电池的充电曲线与铅酸电池的充电曲线类似。

我是否可以调整 BQ25756的浮充电模式电压来为铅酸电池充电?

如果不能、您能否针对以下太阳能充电器规格提供一些建议?

非常感谢!

输入电压来源:太阳能电池板12V (100W)

VIN 限制:<48V

充电规格:12V/20A (最大值

充电控制器:MPPT

蓄电池类型:AGM 和 LiFePO4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、BQ25756可以为铅酸电池充电。 我建议使用 MCU 来控制吸收级和浮点级。 我还建议设置 EN_TERM=0和 EN_PRECHG=0。

    在接下来的几个月中、我们还推出了专用的铅酸电池充电器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦