This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:入门

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388035/bq25756-getting-started

器件型号:BQ25756

工具与软件:

让 BQ25756运行时、我会遇到一些问题。

我尝试按照演示板手册中的步骤操作: 将值9发送到寄存器0x15以清除看门狗、并将值1发送到寄存器0x17以设置 ENA_CHG。

5V 稳压器开启、FBG 通过清除引脚 CE\变为低电平、但器件 不会开始充电。

我还尝试了 通过启用 ADC 控制(将值64发送到寄存器0x2B)并读取寄存器 VFB_ADC (0x39)来获取电池电压、但它返回0。

 开始充电的首要步骤应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nuno、

    为了帮助我调试这个问题、您的输入和输出电压是多少?

    顺便说一下、要使用 ADC、您需要设置 ADC_RATE=0、以将 ADC 设置为连续模式。 您可以参阅常见问题解答页面以了解更多信息: e2e.ti.com/.../faq-bq2575x-central-faq-page

    此致、
    埃森·加洛韦