This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:将 BQ25505用作具有可变输出电压的电源转换器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25504, BQ25505, BQ25180, BQ25570, TPS62125, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385106/bq25505-using-bq25505-as-a-power-converter-with-variable-output-voltage

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ25180BQ25570、BQ25504、BQ25170 TPS62125、BQ25185

工具与软件:

您好!  

我想在设计中使用 BQ25505芯片为小负载供电。 BQ 输入电源来自小型太阳能电池。 我希望 负载在2V 至3.5V 的电压下运行。

我想设计 BQ25505反馈电阻器、以便提供2-3.5V 的电压范围。 我不使用电池、而是使用100uF-1mF 电容器、以便 负载仅在太阳能电池提供电力时通电。 因此、 BQ25505芯片只充当可变输出电源、 根据其输入功率调整负载。  

您能否告知此 BQ25505应用是否合理? 或者您建议在此类应用中使用另一种能量收集、  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如第7.3.2节所示、"应根据 VBAT_OK 阈值(该阈值应设置为高于 VBAT_UV 阈值)来移除或减小系统负载。" 因此、风扇可能需要在略高于2V 的电压下工作、如果不满足 VBAT_OK、则需要禁用风扇。

    请注意、VBAT_OV 设置必须高于 VIN_DC。

    此外、"为了使 VBAT_UV 功能正常工作、系统负载应连接到 VSTOR 引脚、而存储元件应连接到 VBAT_SEC 引脚。"

    如"引脚功能"表中所示、应连接一个等效电容至少为100uF 的次级储能元件、以便应用正常工作。 只需记住所选元件的泄漏。

    我认为这应该起作用。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 假设 负载在3.5V=VBAT_OV 下运行、它在此电压下的最大额定值为100mW。 现在、如果太阳能电池向芯片输入200mW 功率、过多功率会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要、太阳能电池板不会调节到 MPPT 电压。 它将在更高的电压下运行。 只是不会将过多的功率消耗到芯片中。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您在帖子中提到的有关电压范围注意事项的初始点:

    我注意到、MPP 时~4.5V 的太阳能电池输入电压实际上高于~3.5V 的最大负载电压。

    是否 建议使用 BQ25505的降压版本或其他电源管理 PMIC 来从太阳能电池收集4.5V 的电源并在3.5V 下运行负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有超低功耗太阳能降压充电器。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    我们提供线性充电器、能够降低太阳能电池的输入。 BQ25180适用于此应用、但需要一些配置。 电池调节电压必须设置为3.5V、输入 VINDPM 必须设置为4.5V (您的输入 MPP)、并且 SYS_REG 应设置为"电池跟踪模式"、从而获得接近电池电压的输出电压。 这些是非默认配置、因此在启动时和任何寄存器复位后、太阳能电池连接到器件之前、必须对它们进行写入。

    线性拓扑可能不如开关拓扑高效、因此务必要考虑效率、例如 FET 上的损耗。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    感谢您的答复。 我可以从这种系统中获得怎样的效率?  

    另外、请考虑我的系统中没有电池。 我想使用100-200uF 的电容器而不是电池、并使用能量在太阳能电池可以供电时运行我的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    对于44 mA 的充电电流从4.5V 降至最大3.5V 的电池电压、您会看到理论上效率为77%的上限、实际上它可能略低于此值。 如果这在您的功能范围内、我可以运行一些测试以获得更典型的数字。

    此致、  

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Juan。  

     bq25570怎么样? 当连接到一个运行在4.5V MPPT 上的太阳能电池时、它似乎能够在3.3V 电平上降压输出上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    BQ25570使用与 BQ25505和 BQ25504相同的升压拓扑、这要求 VBAT_OV 大于 VIN_OC。 它仅集成了一个降压转换器来进行负载轨调节。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BQ25170怎么样? 它的功能是否与 您建议的 BQ25180类似? 我对 I2C 接口不感兴趣、但更喜欢对充电器电压和电流进行硬件编程。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何选择 TPS62125? 它似乎是一款效率非常好的降压转换器。  

    对于这样的芯片、如何确保太阳能电池的电压/电流不会崩溃、以便在合理的工作点提取电能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该充电器不具有 VINDPM 功能、因此我认为这不适用于高阻抗源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉这款器件。 我建议您使用此器件作为线程器件创建一个新的 E2E 主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Juan。  BQ25180是否有 TINA 仿真模型可以检查工作点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我是否可以使用具有 VINDPM 功能的版本、该版本也可以通过硬件对电压和电流进行编程而不是通过 I2C 接口进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    BQ25185可通过 I2C 编程、并包含 VINDPM 功能。 但是、 这些器件均不存在 TINA 模型。

    此致、

    Juan Ospina