This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充电开始时 RemCap 会跳跃

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386976/bq40z80-remcap-jump-at-the-begining-of-charging

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

如何避免 RemCap 在充电开始时跳回? 因为电池组实际没有4% RSOC。 因此、如果我重新放电、RSOC 将在4%或更高时结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我如何为此电池选择 chemID 吗? 是否使用了 GPCCHEM 工具?

    您能否同时共享电量计设置的.gg 文件?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baldino:

    ChemID 是 自定义的。 并仅使用 GPCRA 工具。

    gg 文件如下所示。 请帮助查看是否有任何设置可能导致此问题。

     e2e.ti.com/.../Configuration-Form.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送电量计设置的.gg 文件。

    当电量监测计处于静置状态时、是否有正在通过的电流可能会增大该值、但由于电流死区而可能不可见?  

    由于您启用了平滑处理、因此我认为电荷设置时正好发生的该跳跃是由弛豫期间的电流累积引起的。  

    此致、

    Anthony Baldino