This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R5

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADVANCED-BQMTESTER, BQ40Z50, BQPRODUCTION, BQSTUDIO, BQMTESTER, MKST-3P-ALT-EV2300, BQ40Z50-R2, BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370216/bq40z50-r2-bq40z50-r5

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQPRODUCTIONBQSTUDIO、ADVANCED-BQMTESTER BQMTESTER、BQ40Z50、 MKST-3P-ALT-EV2300、、 BQ40Z50EVM-561

工具与软件:

大家好!

有人能帮我吗?

我想通过 BqProduction 为 jauge BQ40Z50-R5 jauge 编程一个.srec 文件、但它不工作、我不明白为什么。

随附的是、您将找到使用 BqStudio 进行配置的屏幕截图。 =>寄存器-数据存储器。

然后、您将找到 BqProduction、Station Setup、Select device 和 VTI config 的版本屏幕截图。

最后、当我尝试按"开始"时、您将找到日志文件。

总之,我不知道我是否需要连接 ADVANCED-BQMTESTER 板评估只是为了编程?
那么我在器件列表中没有找到该 jauge 的良好基准 BQ40Z50-R5 . 我需要上传 BqProduction 的其他版本?
最后、我在日志文件中没有任何信息、问题是什么?

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2744.Log_5F00_File.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    要确认、您是否能够在单独使用 bqStudio 时对电量计进行编程?  

    [报价 userid="602879" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370216/bq40z50-r2-bq40z50-r5 "]最重要的是、我不知道我是否需要仅为编程连接 ADVANCED-BQMTESTER 板评估板?
    那么我在器件列表中没有找到该 jauge 的良好基准 BQ40Z50-R5 . 我需要上传 BqProduction 的其他版本?[/报价]

    您应该不需要使用 ADVANCED-BQMTESTER 板进行编程。 只要监测计通过 EV2300进行连接并正确通信(通过您发送的图像似乎是这样)、就应该能够对监测计进行编程。

    Unknown 说:
    最后、我没有日志文件中的任何信息、问题是什么?

    如果可能、您能否共享给出的日志文件?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我项目的最终目的是通过 BqProduction 且不使用高级 BQMTESTER 板对 BQ40Z50-R5测量仪表的.srec 文件进行编程。

    昨天、我找到了一个解决方案、可通过 BqProduction 对我的 BQ40Z50-R5监测计进行编程、但仅使用先进的 BQMTESTER 板。
    我看到了使用 BqStudio 进行编程之间的差异、我不明白为什么。

    在相同的条件下和相同的.srec 文件中,使用 BqStudio 编程后,我得到 VBAT = 8422V 和 BAT Gain = 49107。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 BqProduction 时、我的 VBAT = 4198V、BAT 增益= 24473。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我想了解为什么 VBAT 和 VBAT 增益的值不同。

    之后、我想知道无需 ADVANCED-BQMTESTER 板即可实现编程的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我想了解为什么 VBAT 和 VBAT 增益的值不同。

    之后、我想知道不使用高级 BQMTESTER 板与 BqProduction 进行编程的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、如果我想使用 bq Tester StationSetup、bq MultiStation Tester 或 bqTester、如何或在该软件中的哪里找到我的参考测量仪表。 我在下面没有找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    [报价 userid="602879" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370216/bq40z50-r2-bq40z50-r5/5234794 #5234794"]首先、我想了解为什么 VBAT 和 VBAT 增益没有相同的值。[/QUOT]

    BAT Gain 是一个校准参数、发生电压校准时会更改、这可能是 bqProduction 产生的值与 bqStudio 之间存在差异的原因。

    此后、我想了解在不使用 advanced-BQMTESTER 板与 BqProduction 进行编程的解决方案。

    我不 相信不使用 bqProduction 就可以不使用 BQMTESTER 进行编程、但使用 bqStudio 可以实现校准功能。 有关这方面的更多信息、请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/an/slua734a/slua734a.pdf?ts = 1717610764002&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50 

    另一个问题、如果我想使用 bq Tester StationSetup、bq MultiStation Tester 或 bqTester、如何或在本软件中的哪里找到参考电量计

    我认为 bq40z50不支持 bqTester。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我很好地理解、在您进行校准时 VBAT 增益参数会发生更改、但如果我仅在与 BqProduction 相同的条件下使用与 BqStudio 相同的材料进行编程、则该参数无论如何都会修改。

    此外,当我在相同条件下使用与 BqStudio 相同的材料进行电压校准时,这个参数被修改,而不仅仅是一点,他被乘以2。

    BqStudio:VBAT = 8.422V 且 BAT 增益= 49107。

    BqProduction:VBAT = 4.198V 和 BAT 增益= 24473。

    我不明白为什么...

    我同意您对 BQ40Z50与 BqTester 的兼容性的看法、并在其他论坛解答中找到了此信息。

    事实上、我对 BqStudio 和 BqProduction (编程、VTI 校准)执行相同的操作、但 BqProduction 是操作员可以使用的更好的工业解决方案。 因此、我有必要了解 BqProduction 的 BAT 增益和 VBAT 的问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过了很多动作组合,有或没有编程,有或没有电压校准,..
    但是、无论与 BqProduction 同时执行1个或多个操作、甚至与 VBAT 增益无关、BqProduction 会系统地修改此参数。

    我不明白为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    [报价 userid="602879" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370216/bq40z50-r2-bq40z50-r5/5237638 #5237638"]

    此外,当我在相同条件下使用与 BqStudio 相同的材料进行电压校准时,这个参数被修改,而不仅仅是一点,他被乘以2。

    BqStudio:VBAT = 8.422V 且 BAT 增益= 49107。

    BqProduction:VBAT = 4.198V 和 BAT 增益= 24473。

    [报价]

    只是为了确认、电量计的真实读数是多少? 来自 bqStudio 或 bqProduction 的校准读数是否正确?

    当您与 bqProduction 通信时、是否正在使用 bqmTester 电路板?

    通常、对于校准、我们建议在20个不同的板上执行20个测试、对校准值求平均值、并使用这些值将编程到其余器件中的.srec 值。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    通过 BqmTester 在 BqStudio 上可以获得正确的校准和读数。
    是的、针对这两个软件连接了 BqmTester 板。

    我知道有必要对20个部分进行校准,但 BqProduction 上的校准值比 BqStudio 太远了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    是否可以共享这两个测试中使用的电量计设置的.gg 文件? 我想在那里检查 电量计设置中是否存在导致此问题的潜在原因。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我不使用.gg 文件来进行编程、而是使用.srec 文件。
    我想,它是相同的数据在内部?  请参见下文。

    =>通过.srec 修改.txt

    e2e.ti.com/.../agl-v1r4_5F00_0.gg.gg.csve2e.ti.com/.../AGL_5F00_V1R4_5F00_0.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    可以在 bqStudio 中通过转到 Data Memory 并点击 Export 来提取电量计的.gg 文件、如下所示:

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    附件中包含.gg 文件、

    e2e.ti.com/.../agl-v1r4_5F00_0.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您发送功能性.gg 文件。

    是否可以将电量计的.gg 文件与错误的 BAT 校准共享、以便我们可以对两者进行比较?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您将在下面找到由 BqProduction 编程后的.gg.csv 文件。

    e2e.ti.com/.../agl-v1r4_5F00_0_5F00_FAIL.gg.csv

    我不明白为什么、但在 BqProduction 中仅配置 SRecord 编程、按 Save Configuration 并按 Configure VTI 后、我会执行一个开始测试序列、并在此序列结束时、在 srec 编程消息之后、会显示一条正在进行校准的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个与 BqProduction 的 My Tests 接线有关的精度、校准板 HP495、探头 MKST-3P-ALT-EV2300和 My Gauge BQ40Z50。

    我仅使用2个元件、因此我的线路为:

    校准板 HP495至测量仪表板
    -包-包-包-
    - Batt - vers 1N
    -细胞- vers 1N
    - cell1+ vers 1P
    - cell2+ vs 2p.
    - SMBus vers SMBus

    REFI+和 Refi- Vers 万用表

    我测试了 PACK+电量监测计与 CEL2+之间是否存在相同结果的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    [报价 userid="602879" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370216/bq40z50-r2-bq40z50-r5/5247890 #5247890"]

    一个与 BqProduction 的 My Tests 接线有关的精度、校准板 HP495、探头 MKST-3P-ALT-EV2300和 My Gauge BQ40Z50。

    我仅使用2个元件、因此我的线路为:

    校准板 HP495至测量仪表板
    -包-包-包-
    - Batt - vers 1N
    -细胞- vers 1N
    - cell1+ vers 1P
    - cell2+ vs 2p.
    - SMBus vers SMBus

    REFI+和 Refi- Vers 万用表

    我测试了 PACK+电量监测计与 CEL2+之间是否存在相同结果的连接。

    [报价]

    基于此、我认为这些联系大多数都是正确的、但 我对这些匹配的方向稍感不清楚。 如果左侧是校准板、右侧是测量仪表板、则会确认校准板的 B 和1N 连接到测量仪表板的1N、这是正确的。 您能确认吗?

    您是否还可以确认4P 和3P 是否保持悬空、以及 PACK+的方向?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    fisrt、我确认校准板的 B -和1N 进入我的量表的1N。

    接下来、在我的电量监测计上、VC4、VC3和 VC2连接在一起。

    在 HP495、4P、3P 和 P+校准板上悬空。

    因此、电量监测计的 PACK+未连接到校准板 HP495。 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您是否知道用于 LabVIEW 的 VI 是否存在、以便通过 MKST-3P-ALT-EV2300与监测计 BQ40Z50进行通信?

    我想请问是否可以通过 LabView 中的命令行进行编程和校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    因此、我的电量计的 PACK+未连接到校准板 HP495。 是否正常?[/报价]

    我认为监测计的 P+应连接到校准板的 P+。

    [报价 userid="602879" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370216/bq40z50-r2-bq40z50-r5/5250522 #5250522"]

    您是否知道用于 LabVIEW 的 VI 是否存在、以便通过 MKST-3P-ALT-EV2300与监测计 BQ40Z50进行通信?

    我想请问是否可以通过 LabView 中的命令行进行编程和校准。

    [报价]

    我认为对于具有 MKST-3P-ALT-EV2300和 bq40z50的 LabVIEW、没有任何支持的资源。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我认为无法将校准板的 P+连接到我的测量仪表、因为在校准板的 P+上、您有14.7V 的电压、它与我通过2个元件配置不兼容。
    这就是我从不连接它的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有分析2 .gg 文件吗?
    你见过什么假的吗?

    我还在寻找一个方案,在质量探测中进行编程和校准,但目前,我还没有任何解决方案。

    BqStudio 工作,但他不是自动的。
    BqProduction 不用于编程。 (具有 Vbat 增益的 PB)
    无法与 LabView 和 MKST-3P-ALT-EV2300进行数据校准的命令行 VTI。

    我已经死了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    我目前的想法是校准板由于某种原因无法识别两个电芯中的一个、因此 VBAT 和 BAT 增益恰好是 bqStudio 测量值的一半。 在检查.gg 文件的正确情况和故障情况时、两个文件都有一个 DA Config、表示正在为电量监测计配置正确数量的电池、但我认为在此过程中有一个地方会改变这个情况。

    当在 bqProduction 中完成电压校准时、是否指定仅使用两节电池?

    BqStudio 工作中但他不能自动操作。
    BqProduction 不用于编程。 (具有 Vbat 增益的 PB)
    无法使用 LabView 和 MKST-3P-ALT-EV2300进行校准的命令行 VTI。[/QUOT]

    当涉及到生产自动化时、我最常见的过程是使用.bq.fs (与.srec 文件的信息相同、但每个写入都是格式化的)和对控制器进行编程、以自动执行该文件中内容的发送过程。 有关这方面的更多信息、请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua801 

    此致、

    Anthony Baldino  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    很抱歉这么长时间才回复。

    我没有找到任何参数或配置来精确我们使用校准板 HP495的 BqProduction 中的哪些电池。

    在与我的同事分析了所有开发解决方案之后,我们决定尝试通过 LabView 和探测器"MSK-SAI-001"在线路命令中自动进行编程和校准,但这一开发需要很长时间。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您的更新、如果还有任何与 bq40z50-R2有关的其他问题、请告诉我们。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我的管理人员不会验证在 LabView 上开发 VI 以通过命令行在 LabView 和我的测量仪表之间进行通信所需的很长的估算时间。

    此外,在生产工厂中,我们已经使用了 BqProduction 软件,所以每个人都知道它是如何工作的,它完全可以安装在很多计算机上。

    因此、我需要您和您所有团队的帮助、才能解决通过 BqProduction 进行编程和校准的问题、尤其是使用 VBAT 增益参数进行编程和校准。

    对于呼叫、我的配置如下:
    => PC (Win11-Pro)+ MSK-SAI-001 + HP495 + BqProduction。

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Anthony 很好、请允许我花一些时间来研究这个问题。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    要恢复这种情况、我想使用 BqProduction、HP495校准板和"MKS-SAI-001"探针、在自动模式下对 jauge "BQ40Z50"进行校准和编程。

    遗憾的是、它无法正常工作、因为当我进行 VTI 校准和/或编程反馈时、参数 VBAT 增益不好。 (Bqstudio VBAT 增益约为49000、VBAT 电压良好、BqProduction VBAT 增益约为24500、VBAT 电压不良好)
    当我只进行编程、仅进行电流校准或仅进行温度校准时、会修改参数 VBAT-GAIN。

    我验证了我的所有线路和我的所有参数在 BqProduction 与安东尼和它不工作,我不知道为什么...

    我真的需要你的帮助。

    Gilbert Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    抱歉耽误您的时间、您能告诉我校准板上当前跳线的方向是什么以及是否尝试了任何不同的方向吗? 如果是、bqProduction 创建的 VBAT 参数是否有任何差异?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我尝试了三种电流配置、得到了相同的结果。

    在两种情况下、我使用了相同的配置(电源、电路板校准、SMBus 探头...)、因为当您按下"Configure VTI"时、您有 cell1、cell2、Vbat、Vpack、...上的电压。 参见图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我曾尝试使用 bqTester、bqTester StationSetup 或 bqMultiStation Tester、但我的电量计与此软件不兼容;另一方面、我在配置窗口中看到可以配置电池数量。 而 bqProduction 中不是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了评估板 bq40z50evm-561、其采用3节和4节的配置、并且我具有相同的结果、即参数 Vbat 不正确。

    我确信问题来自 BqProduction 软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    [报价 userid="602879" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370216/bq40z50-r2-bq40z50-r5/5303525 #5303525"]我曾尝试使用 bqTester、bqTester StationSetup 或 bqMultiStation Tester、但我的电量计与此软件不兼容;另一方面、我在配置窗口中看到可以配置电池节数的软件不兼容。

    这是正确的、我认为 bqTester 不支持 bq40z50。

    深入了解 ADVANCED-BQMTESTER 后、我看到它仅支持标准 bq40z50固件、而不支持 bq40z50-R5固件、因为不再支持该工具。 由于版本不同、这可能会导致一些数据闪存映射问题。 是否已尝试原 bq40z50固件、以确定这是否能够缓解该问题?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    否、尚未尝试 bq40z50电量监测计的原始固件、因为我需要最新版本的固件来使用一些新参数。

    因此、如果我理解得不错、那么我尚未尝试的实现 BQ40z50电量计编程和校准自动化的最后一个解决方案是在命令行上执行该操作、但为此、我需要在 LabVIEW 上开发一个 VI、以便通过"MKS-SAI-001"进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    [报价 userid="602879" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370216/bq40z50-r2-bq40z50-r5/5305775 #5305775"]因此、如果我理解得好、最后一个实现 BQ40z50电量计编程和校准自动化的解决方案是在命令行上执行、但为此、我需要在 LabVIEW 上开发一个 VI、以便通过"MKS-SAI-001"进行通信。

    我认为是的、我将参考原始固件和 bq40z50-R5固件的数据映射之间的差异、看看是否存在可能导致这种情况的差异。

    此致、

    Anthony Baldino