请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24297 工具与软件:
在测试我们的产品时、我们发现、在读取充电 IC BQ24297寄存器时、有时会出现充电故障和电池故障。
对于充电故障、寄存器映射中提供了详细说明、但对于电池故障、数据表中没有提供详细说明。
您能否分享相关文档、以便我们了解有关电池故障的详细信息、或建议您是否有相同的详细信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.