This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:输入电压范围和输出电压范围

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387946/ucc28070a-the-input-voltage-range-and-output-voltage-range

器件型号:UCC28070A

工具与软件:

输入和输出电压的范围是多少?

输入电压:20V;输出电压:50V;功率:50W,可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  


    只要向 UCC28070A 控制器施加适当的 VCC 电压、只要 Vout >最大 Vin、该器件几乎可以将任何输入电压提升到几乎任何输出电压。
    电压根据控制器的输入范围进行调节。   

    是的、可以在 Vout = 50V、Vin = 20V 的情况下使用 UCC28070A 构建50W PFC 电路。  我假设这是20Vrms 交流输入。

    此致、
    Ulrich