This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90SEQ64EVM-650:将电路板配置为 UCD90160模式

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388110/ucd90seq64evm-650-configure-the-board-in-ucd90160-mode

器件型号:UCD90SEQ64EVM-650
主题中讨论的其他器件:UCD90124、UCD90160

工具与软件:

我购买了 EVM 模块、默认情况下 TI Fusion GUI 会检测到该器件为 UCD90124。  

根据 EVM 的说明、它包括 UCD90xxx 的所有各种型号。  

因此、我认为、该器件需要进行固件更新才能将其配置为 UCD90160。

在哪里可以找到映像以及刷写映像的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanna、

    UCD90124和 UCD90160具有不同的引脚布局。 因此、UCD90160固件将无法在 UCD90124器件上正常工作。 请订购 UCD90160 EVM。

    此致

    Anne NGO