This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:辐射查询

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387754/tps73801-sep-radiation-inquiry

器件型号:TPS73801-SEP

工具与软件:

您好!  

V62/18616-01XE 已被表征为50千拉德、但可以保证每个晶圆批次高达20千拉德。 您能保证它能在26krad 下工作吗?

组件 V62/19623-01XE 也发生了同样的情况、它已被表征为30 krad、并已确定每个晶圆批次高达20 krad。  您能保证它能在26krad 下工作吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helena、

    只能保证这两个器件 在其保证的 VID 级别的数据表/TID 规格范围内运行。 这就是我们对器件进行测试和鉴定的内容。

    TID 表征显示了器件可能会如何受到超出 TID 额定值的电气漂移方面的影响、以便用户可以确定风险和漂移对于其设计而言是否可以接受、但无法保证。  

    我将向您发送一个朋友请求、以便我可以在私人直接消息中跟进一些其他详细信息。

    谢谢!

    Sarah