This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:输出电压不稳定

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382592/lmr54410-output-voltage-instability

器件型号:LMR54410

工具与软件:

您好!

我们正尝试将 LMR54410用于需要15V-3V3转换器的应用。 在降压板上测试该元件后、我们继续在具有两层 PCB 的原型上对其进行测试(而在降压板中使用四层)。
在该原型设计上、我们遇到了输出电压稳定性问题、这似乎是反馈网络极其敏感这一事实导致的。 尤其是将您的手靠近元件、输出电压会下降30/40mV、而在降压板中不会发生这种情况。
这种类型的行为不会使该器件在我们的应用中可靠。 您是否知道这可能是由于什么原因、以及我们如何解决?

谢谢!

Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    感谢您的提问。 您能不能提供一份原理图和布局图、以便我们为您提供更好的帮助吗?  

    我们期待收到您的回复、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    还请使用我们的快速入门计算器、查看您选择的组件是否存在任何明显问题。

    https://www.ti.com/tool/download/SLURB07

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    谢谢