This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27301A-Q1:针对200kHz 应用的半桥驱动器和 FET 的建议

Guru**** 2380960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2104, CSD19534KCS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387516/ucc27301a-q1-recommendation-for-half-bridge-drivers-and-fets-for-200-khz-application

器件型号:UCC27301A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM2104CSD19534KCS

工具与软件:

您好-

我正在寻找一个关于半桥驱动器和 FET 组合的推荐设计或建议,以驱动半桥应用在200KHz 下至少20安培。  最小 电源电压为24伏。 我认为驱动器器件不是 BGA。  我需要一个非常简单的驱动器、最好能够控制击穿。  通过3V3逻辑、单引脚 PWM 进行预驱动。  电机驱动器最有可能正常工作。  只是尝试快速获得解决方案进行原型设计。 理想情况下、有一个建议我可以购买的评估板。   

我在此说明中选择了一个随机驱动程序以允许问题提交。   

如果您需要更多信息、请提供建议。

谢谢

标记