This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:为两节串联的铅酸电池充电和监控。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387952/bq34z110-charging-and-monitoring-two-lead-acid-batteries-connected-in-series

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:BQ24650

工具与软件:

我们正在考虑使用 BQ24650为两节12V 串联铅酸电池充电。 还有一个用于监控电池状态的 BQ34Z110 IC。 关于如何连接两个 IC、我有点困惑。 您是否有连接到电池的两个 IC 的示意图? 提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们没有参考设计、但在与充电器团队交谈后、您应该可以连接两根导线、它们从电池正极端子流出、一根导线连接到 Bq24650的正极 Vbat、另一根导线连接到电量计上的 Bat+。 然后、将电池 GND 端子连接到 Bat- On 电量计。  然后、将电池组上的电量监测计连接到 BQ24650的 Vbat GND

    此致、

    Evan