This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:不使用2位 VID 功能

Guru**** 2663655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A, TPS51518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389331/tps51215a-do-not-use-2-bit-vid-function

器件型号:TPS51215A
主题中讨论的其他器件: TPS51518

工具与软件:

大家好!

我认为 TPS51215A 和 TPS51518通过2位 VID 功能可将输出电压切换4个值。

如果不使用此功能、是否可以使用固定 VID 和固定输出电压?

是否可以通过拉高 VID0和 VID 1来使用它?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    是、请参阅 TPS51215A 数据表中的设计2部分8.2.3.2 A 1.0V 设计。