This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:DT 可以悬空吗?

Guru**** 2797125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388879/ucc21550-can-dt-be-floated

器件型号:UCC21550

工具与软件:

嗨、团队:

我要与您确认、要启用输出重叠、DT 引脚可以悬空吗?  
7.4.2和4中的 DT 说明不同让人困惑。

您可以帮助再次确认吗?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    第4节重点介绍了实现 DT 引脚的不同选项、而第7.4.2节 专门说明了如何通过 DT 引脚对死区时间进行编程。 将 DT 引脚连接至 VCC 或将引脚悬空 禁用 死区时间功能、从而允许输出重叠。

    此致、

    会的