This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:ulq2003a.

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389048/ulq2003a-q1-ulq2003a

器件型号:ULQ2003A-Q1

工具与软件:

您好、我正在将 ULQ2003A-Q1D 用于 所需线圈电压5的继电器驱动器继电器  。我已启用数字卡6509 (5V)。此电路创建正常  

请提出建议。

此致、

shivaraj.r   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ULQ2003AQDRQ1

     我正在使用此器件编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivaraj:

    这里看起来不错、 此外、如果每个引脚都有 足够的电流、那么您的获得方式也没有任何问题、但 如果需要、可以使用多个输出引脚来增加提供给负载的电流。

    此致、

    耐特