This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:CPU 启动时间与打开电源的时间成正比

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389323/tps65218d0-the-cpu-startup-time-was-proportional-to-the-time-when-the-power-was-turned-on

器件型号:TPS65218D0

工具与软件:

大家好!

与 TPS65218D0PHP 配合使用

 发生异常情况、其中 CPU 启动时间与打开电源的时间成正比。

RTC_PMIC_EN 可能在几个10秒至几分钟内不稳定。

当我在 CPU 端子 AD6处观察到 RTC_PMIC_EN 时、该器件在进入高电平状态时不稳定、并会上下切换。

您是否听说过与 PMIC 使能信号相关的类似症状?

如果您有任何信息、请告诉我。

最棒的餐厅

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    AM4378ZDN 发送到 PMIC 的输出信号是存在问题、还是 PMIC 本身存在问题?  

    谢谢!

    Matt