This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:I2C 引脚、CLK、DATA 有多大的输入电容?

Guru**** 2390200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387684/lm5066-how-much-input-capacitance-is-i2c-pins-clk-data

器件型号:LM5066

工具与软件:

您好!

  I2C 引脚、CLK 和 DATA 引脚有多大的输入电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您是说芯片内部有多大的电容器?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goel:

     有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    它应该约为10pF。 您能否分享有关客户和申请的更多详细信息? 为什么需要这些数据?  

    通常、当芯片焊接在电路板上时、由于 PCB 的原因、引脚上的大电容可以忽略不计。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在计算全部电容。 上拉电阻和电源轨。