This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542EVM:USBC 多路复用器和3.0 PD 原理图审阅

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: 3220DFP-DGLEVM, HD3SS3220, TUSB542EVM, TUSB542, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387539/tusb542evm-usbc-mux-and-3-0-pd-schematic-review

器件型号:TUSB542EVM
主题中讨论的其他器件:3220DFP-DGLEVMHD3SS3220TUSB542、TPS65987D

工具与软件:

大家好、我目前使用的是具有 PD 的 USB 3.1集线器。 我正在使用以下 TI IC、正在寻找原理图审阅。

  1. HD3SS3220作为下行端口、参考3220DFP-DGLEVM。
  2. TUSB542作为参考 TUSB542EVM 的 UFP 多路复用器。
  3. 从 USB-C-PD-DUO-EVM 获取源代码的 TPS65987D。
  4.  来自 USB-C-PD-DUO-EVM 的 LM3489QMM/NOPB。

e2e.ti.com/.../SCH_2D00_40_2D00_1000-Rev-.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:

      我正在进行原理图审阅、并将在明天发送反馈。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      随附了 HD3SS3220和 TUSB542的原理图审阅。 对于其他设备、您可以提交一个 包含标题中的设备的新 TT。

    e2e.ti.com/.../Bluefin_5F00_sch_5F00_review.pptx

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 ID 引脚是否应该通过逆变器、然后连接到 U6 PRTCTL1使能? IDN 网络和 VCONN_FAULT_N 引脚是否应连接至同一网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 为3.3V、则可以 在同一网络上连接 IDN 和 VCONN_FAULT_N。  您可以通过逆变器连接 ID、然后连接到 Vbus 开关的 En 引脚。   

    此致

    Brian