Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751, TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713、、、 TPS25750
工具与软件:
我们的项目中使用的充电解决方案是 TPS25751 + BQ25713。 我们的要求是、当电路板上的 USB-C 端口连接到适配器时、如果 CC 线路上未发生 PD 检测、则还应支持 BC1.2充电方案。
但当我们尝试连接任何 BC1.2适配器为设备上的电池充电时、我们通过示波器测量了 USB D+/D-线路上的信号、 我们没有找到任何 BC1.2检测波形(在 DP/DM 线路上几乎非常安静)。
我们已经确认 USB D+/D-分别连接到 TPS25750的 GPIO4和 GPIO5。 因此、我们预计会发生 BC1.2协商。
我在下面的项目中分享了 TPS25750的部分原理图、还随附了我们使用的应用程序自定义工具配置。

谢谢。
最好的齿轮、
Dave