This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:OVP 电路- SSZT626

Guru**** 2766055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384919/lm5122-ovp-circuit--sszt626

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:LMV431

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我 遵循 TI 的 电路、在我们的设计中应用过压保护、在 Vout=54V 应用中、R1=10k (PR191)、R2=453K (PR192)、OVP 设置点应为57.4V (均衡3)

在实际测试中、为什么 Vout 会钳制在68.11V 中

由于 OVP 目标是钳位 Vout<60V、因此我尝试将 PR191从10k 修改为12k 、尽管 OVP 可以钳位在59.66V、但此修改已经影响正常运行。

如何设置 OVP 低于60V、并且也不会影响正常运行? 请帮助澄清此问题、谢谢!

   

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您能否提供有关12kOhm 电阻在正常运行时如何影响器件的更多详细信息?
    如果 OVP 在60V 输出时正确触发、它不应在54V 时激活。
    但是、最后一个波形显示器件似乎仍在复位。 使用10kOhm 电阻时不会出现这种情况?
    您能否测量 SS 电压、以便我们可以确认器件实际复位?

    如果您愿意分享完整的原理图、我还可以建议您查看设计以找出导致纹波行为的不同原因。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PR191设置为10k 时、升压转换器输出正常的54V。 然而、当更改为12千欧时、我们观察到 OVP 似乎设置为54V 的异常情况。

    下面是有关此情况的一些其他信息。

    我们降低了 FB 引脚底部 RES 的值、从而将 Vout 设置为70V。 然后调整外部 OVP 电路以确定所需的设置值。

    当外部 OVP 电路具有 PR191 = 10k Ω 且 PR192 =453k Ω 时、我们测量出 OVP 钳位在68.11V

    目标 OVP 值需要小于60V、因此我们将 PR191从10k Ω 调整为12k Ω、并测量出 OVP 点为59.66V

    然而、当我们将此修改应用于正常运行的实际单元(FB res 将 Vo 设置为54V)时、我们发现 Vout 钳位在54V 的异常行为。

     

    请在相同的外部 OVP 电阻设置下参阅以下两个图:

    当 Vo 设为70V 时、测得的 OVP 值为58.49V

    • 经过固定的时长后、该阶段尝试重新建立 Vo。 fsw = 1Hz
    • UVLO 在每个引脚上被拉至低电平。

     

    当 Vo 设为54V 时、测得的 OVP 值为54V

    • 经过固定的时长后、该阶段尝试重新建立 Vo。
    • UVLO 在每个引脚上被拉至低电平。 Fsw = 4Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我想确定外部 OVP 电路的 Rfb 值是否影响了升压电路的 Rfb 值? 将外部 OVP 电路的 RFB 值设置得过大或过小是否会导致升压电路中出现异常 Vo?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何敏堂

    感谢您的澄清。
    LMV431在调节电流时通常应非常精确。
    UVLO 引脚本身的精度也为1%。

    因此、我不会假设此 OVP 触发是由于调节不准确造成的。
    但是、输出电压和输入电压信号噪声仍然可能出现过冲、这意味着如果将裕度设置得太小、仍可能会意外触发 UVLO。

    我对该 OVP 电路没有太多的经验、因此我无法说明需要调整哪些电阻器值以使设计更一致。

    由于 OVP 似乎是从启动时立即触发、因此我建议增加软启动时间、以减少斜升阶段 VOUT 可能发生的过冲。 一旦器件能够正常启动并在稳定状态下运行、还请考虑可能导致 VOUT 过冲的最强负载瞬变。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    我尝试延长软启动时间、  但这种现象仍然存在。 你有什么其他建议的方向检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    请参阅随附的测试和分析。 您是否存在将 PC170从10nF 更改为330pF 的任何问题?

    e2e.ti.com/.../External-OVP-circuit-test_5F00_20240718.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何敏堂

    感谢您提供反馈和总结幻灯片。
    如果 OVP 触发器的下拉效应由于 PC170电容器较小而发生得更快、则由于输出纹波或过冲而导致意外 OVP 触发的风险会变得更高。
    另一方面、如果需要在 Vout 和 OVP 阈值之间留出更高的裕度以避免在正常运行期间触发、则在 Vout 电平实际达到阈值电平时、可以更快速地触发 OVP。

    此致、
    Niklas