This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:750Vout 时为 kVff

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A, UCC28070-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388981/ucc28070-kvff-at-750vout

器件型号:UCC28070

工具与软件:

嗨、团队:

当使用 AC170~264V、750Vout 进行设计时、根据表1中的注释、kr = 3V/750V = 0.0004。
如果 VIN 峰值电压为240Vpeak (170Vac)、Vvinac 为0.096V、那么我应该为 kvff 使用0.398?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林山,  

    感谢您关注 UCC28070 PFC 控制器。  

    由于您的设计专用于仅高压线路输入范围(170~264Vac)、因此我强烈建议您使用 UCC28070A 数据表第35页中修改后的电感器设计流程。 ( https://www.ti.com/lit/gpn/UCC28070A )  
    尽管 UCC28070和 UCC28070A 几乎相同(低开关频率范围除外)、但最近更新的 UCC28070A 数据表中的所有更新也适用于 UCC28070和 UCC28070-Q1。  (这些数据表和 Excel 计算工具尚未更新。)

    您的计算偏离了一个小数点(kr = 3V/750V = 0.004、因此240Vpk 的 Vvinac = 0.96V)、但 您的结论基本正确。  
    kVFF 应取为0.398。  

    但是 、我对容差感到关切、因为容差会导致这一结论稍微复杂化。  
    表1中显示的8个电平的 VINAC 阈值对上升的 RMS 输入电压有效。  随着 RMS 电压的增加、线路峰值电压逐渐超过列出的阈值以改变 kVFF 电平。   

    为了避免在阈值附近发生"抖动"、RMS 下降电压的阈值是上升阈值的95%。  因此、从2级到1级的 VINAC 阈值是0.95V、而不是1V。  当 kr = 0.004时、170Vrms 的 VINAC 峰值为0.96、略高于但非常接近电平2和电平1之间的下降阈值(0.95V)。  
    理想情况下、这意味着170Vrms 的 kVFF 应该实际为0.600、因为0.96V 不会超过0.95V 阈值。   

    我的担心是未指定这些 VINAC 阈值的容差、并且 IC 与 IC 以及批次之间始终存在一些变化。  我认为这些阈值的精度相当严格、但我建议允许5%的裕度、假设最坏情况下 2级和1级之间的下降阈值是0.95V = 0.9025V 的95%。

    然后、您可以通过对输入 VINAC 分频器使用 KRI = 3/800 = 0.00375、并仍然对输出 VSENSE 分频器保持 KRO = 0.004、强制170Vrms 的 kVFF 始终为0.398。   这使得设计正确的 Rimo 值更加肯定。   

    针对 VSENSE 和 VINAC 具有不同的 kr 值的副作用是、电流合成器产生的电流信号下降斜率将关闭约~6%(750/800 = 0.9375)。  这是一个小误差、可以根据经验调整 Rsynth 的计算值以补偿误差。
    我建议在指定了最大 THDi 的输入电压下优化 Rsynth;通常这是在230VAC 或200VAC 标称输入电压下。  

    此致、
    Ulrich