This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021上 VCC 引脚的最大电压是多少?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388900/lm5021-what-is-the-maximum-voltage-of-the-vcc-pin-on-lm5021

器件型号:LM5021

工具与软件:

您好、

LM5021?上 VCC 引脚的最大电压是多少

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定电压为7V、但需要注意的是、这是 LDO 输出、不用于作为外部输入驱动。 自举绕组应应用于 VIN、而不是传统 PWM 启动配置中常见的 VCC。

    此致、

    Steve