This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:BQ2057SN 未充电

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057C, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386323/bq2057c-bq2057sn-not-charging

器件型号:BQ2057C
Thread 中讨论的其他器件: BQ2057BQ25170

工具与软件:

大家好!
我遇到了 BQ2057SN 而不是 BQ2057C 的问题。
我使用板上的 IC 为锂聚合物电池充电。 一个充电周期运行没有任何问题、但此后会出现一些问题。
它从一个相对满的电池(3.95V)开始、该电池无法充电(STATUS 引脚上的 LED 不再亮起)、但已放电的电池(大约3.5V)可以充电。
然而、现在无论电池仍然相对充满电还是已经放电、都不会对电池充电。
我还测试了是否只有 LED/状态引脚有缺陷、但电池在15分钟后电压没有显著变化。

我在上一个充电周期开启了电路板一次、因此充电电路后面的系统也通电。 这会损坏 BQ2057SN 吗?问题在哪里?

此致!

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我们将审核您的问题和原理图、并在一天结束前予以回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon

    问题可能是 Q1和散热器、器件可能会耗散大量功率。 IRF7410看起来像没有散热焊盘的 SO8封装。  600mA 的充电电流设置为0.20欧姆 R-SNS 电阻器。 根据输入电压和电池电压、Q1上的功率耗散可能很高。

    检查 Q1是否已损坏。   建议使用散热性能更好的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我要使用4.2V 和2500mA 十六进制电压为单节锂聚合物电池充电 使用默认设置为5V 500mA 的 USB-C 端口作为电源。

    问题是否还在于 IRF7410是 P 沟道 MOSFET、实际上需要从源极到栅极的上拉电阻?

    测试 MOSFET 在安装时是否出现故障的最佳方法是什么?
    我目前能想到的唯一一点是、在关闭电阻器时使用万用表来测试这些电阻器。

    此致
    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题不在 IRF7410的散热器上。

    我在 BQ2057的数据表中找到了以下公式:
    PD =(VI-Vd-VCS-Vbat)*I.

    VI:限制为5V
    Vd:根据 IRF7410数据表、二极管正向电压为-1.2V、即1.2VVVcs 0.5A*0.2Ohm = 0.1V
    VBAT 不低于3.3V

    这将得出 PD 0.2W、这导致 ETA 550 °C/W 的工作范围为40 -150°C。
    IRF7410具有指定的50 °C/W θ、比计算出的 θ 低11倍。

    或者我在计算中是否遗漏了一些内容?

    但是的、我已经考虑了 BQ2057或 IRF7410受损、但我更有可能是缺少上拉电阻导致的、因为 BQ2057通过晶体管将 CC 引脚拉至 GND、此时 MOSFET 无法关断、并且理论上根本无法导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon

    是将需要在逻辑门上拉、请参阅数据表中的下图以供参考。

    再看一下 Q1上的功率耗散。  VD 项适用于下图中的 D1、约为0.4V。  您的原理图未显示该二极管。

    PD =(Vi-Vd-VCS-Vbat)* I=(5V - 0V - 0.1V - 3.3V)* 0.5A=0.8W  这可能是个问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器只是用于限制电流、不是吗?

    我可以将电路图中所示的现有电阻器用作上拉电阻器吗、或者连接中是否需要额外的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 数据表图10-4中的上拉电阻配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试它。

    和您的想法:您是否知道我如何测试 MOSFET 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最常见的 MOSFET 失效是栅极损坏、从漏极到源极。  使用欧姆表检查、欧姆表应开路或非常高阻态的漏极和源极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从栅极到源极和漏极的连接各约为10M Ω。 这是否意味着 MOSFET 有缺陷或这种正常行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在已经安装了上拉电阻器并在栅极、源极和漏极上测量了电压。 上拉电阻器是 RSNS 的引脚1和 R13的引脚2之间的1k 电阻器。
    由于上拉电阻器、每个处都有3.3V 至3.6V 之间的电压。

    但是、BQ2057状态引脚上的 LED 仍不亮。 然后、我还测量了 LED 的电压、该电压大约为0.5V、当应用万用表时、LED 开始略微亮起。 因此、我不会完全信任测量值。

    我现在假设 BQ2057处于睡眠/温度错误模式或有缺陷。 是否有办法测量 BQ2057并检查其是否有缺陷?

    充电过程中接通负载时 BQ2057是否损坏?

    我在自己的一篇旧论坛帖子中读到、应该有人测量 BQ 的引脚:
    我对不再工作且从未加载过的电路板执行了一次该操作:
    无法正常工作的电路板: e2e.ti.com/.../4763776
    引脚1:16K
    引脚2:60k
    引脚3:16K
    引脚4:7.3k
    引脚5:10m
    引脚6:0.3
    引脚7:18k
    引脚8:16K
    从未使用的电路板:
    引脚1:16K
    引脚2:83k
    引脚3:16K
    引脚4:7.3k
    引脚5:10m
    引脚6:0.3
    引脚7:5.5k-11.6m (I 测量多次、得出不同的值)
    引脚8:16K
    您是否认为 BQ 已损坏或问题是否在其他地方?

    我还通过 RT1和 RT2重新计算了 NTC 的设置、这也很适合。 我们应该能够在10到45 °C 之间进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我继续进行测试。
    由于使用示波器测量的 STAT 引脚显示为0V、因此我假设 BQ2057已损坏并将其替换。

    但是、该行为与之前相同。 因此、我测量了 BQ2057引脚上的所有电压:
    SNS 3.37V、BAT 3.68V、Vcc 3.37V、TS 1.52V、COMP 3.37V、 CC 3.37V、VSS 0V、STAT 0V。

    我认为问题在于电池电压高于 Vcc 电压、因此 BQ2057进入睡眠模式/off。

    遗憾的是、我不太明白 USB-C 电压为什么从5V 下降到3.37V。 未连接电池时、Vcc 电压为5.21V。 可能是 MOSFET 中的部件损坏了、还是续流二极管出现了问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon

    在没有电池电压降的情况下、观察从5V 到3.37V 的压降、将发现电流过载。

    1.) SNS 电阻器上的压降为0V、因此电流不会进入 MOSFET

    2.) 高电压时、它将关闭。

    欧姆检查不会指向问题。

    您是否使用能够指示电流的电源进行了测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon

    BQ2057系列器件非常旧、我们拥有更新更好的器件。  您是否查看过 BQ2404X 系列或 BQ25170系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我刚才已经这么做了、从那时起、负载就开始工作了。 现在、我将继续测试加载是否也已完成以及是否可以重现此错误。

    我会介绍未来电路板的建议组件、但是这款电路板已经过订购并且现在就在这里、所以我会尝试使用。