This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:为什么 DDSG 引脚会在 BQ76952进入关断模式后生成1.26秒的宽电平脉冲?

Guru**** 2812705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387379/bq76952-why-does-the-ddsg-pin-generate-a-1-26-second-wide-level-pulse-after-bq76952-enters-shutdown-mode

器件型号:BQ76952

工具与软件:

(1)我们需要的功能: 将 DDSG 设置为 GPO 功能、该引脚由 REG1电源以5V 驱动、默认情况下保持低电平、当 MCU 发送 DDSG_HI COMMAND 时、该引脚应输出高电平。

(2) 测试结果: 正如您在图中看到的、 CH1是 DDSG 引脚电平、CH2是关断引脚电平。 当 BQ76952进入 SHUTDOWN 模式时、DDSG 引脚 会生成一个1.26秒的宽电平脉冲、这会让我很困惑。



(3)以下是寄存器配置:
REG0配置  -- 0x01
REG12配置 -- 0x0F
DDSG Pin Config -- 0xA9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:  我们使用0x2831配置电源配置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在 BQ76952EVM 上进行测试、并返回到7/16。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在 BQ76952EVM 上重新创建。

    您能否使用所有设置发送.gg 文件?

    和原理图进行移植?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1) 我们不使用.gg 文件、BQ76952由具有 I2C 的 MCU 控制。 下面是所有的寄存器设置:



    (2)原理图如下:


    注意: R14为 NC、因此 DDSG 仅用作 GPO 功能、并且我们测量了 R14右侧 DDSG 引脚电平的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的 说明:DDSG 未连接到任何电路、我们 测量了 R14左侧 DDSG 引脚电平的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiping:

    我部分能够在工作台上重新创建。 我将重新测试并尝试找到适合的解决方案。 我将以我的调查结果7/18作出回应。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiping:

    对不起、等待、下面是我的测试结果:

    我注意到、当 DDSG 引脚首次配置为通用输出(GPO)时、它将在高电平状态下启动。 我能够看到与您在 RST_SHUT 拉高时看到的行为类似。 如下所示:

    请注意、我的脉冲没有产生。 但是、这是因为我的器件永远不会完全关断。 在您的情况下、会看到末尾电压下降:

    这是因为器件已进入关断状态、完全关断 DDSG。

    您看到的第一个脉冲是器件进行了部分复位。 该部分复位将 DDSG 复位到其原始高电平状态。  当将 RST_SHUT 拉高时、不可避免地进行部分复位。  

    如果您希望避免这种开始行为、可以尝试使用  0x0010 SHUTDOWN ()  命令。 这应避免部分其余。 但是、当器件退出 SHUTDOWN 模式时、它可能会恢复到起始高电平状态。

    此致、

    Thomas Rainey