This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:STAT1放大器的奇数行为;STAT2 LED

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388252/bq25756-odd-behavior-from-stat1-stat2-leds

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:TPS26750

工具与软件:

https://youtu.be/P8qNO7NDGGs 

请观看以上视频。

 

当电压低于12V 时、我在 STAT1和 STAT2上获得故障输出、并且我通过硬件对其进行编程、使其具有9V 的最小输入。 这里是我的设计的链接。 计算器: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KBzovb3byR3zg0GWcImYAe9ixxSR5f-z/edit?usp=sharing&ouid=110099539842919090089&rtpof=true&sd=true 

当 STAT1和 STAT2交替显示在视频中时、这意味着什么? 数据表中不存在该行为。 通过硬件对整个电路进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有关于 TPS26750发布的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    我认为此处电感器的 DCR 可能太低。 您的电感器的 DCR 是多少?

    我将邀请有关 TPS26750的专家来为您提供更多信息。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论不错。 小于1mΩ。 我认为这可能是个问题、但需要一个大电感器来满足我的电流要求。 我将尝试在中添加一个5mΩ 分流器、看看这是否有助于稳定性。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该团队仍在最终确定 TPS26750配套资料、并将在今年晚些时候发布。 如果您从现在起1个月后可以回来、我们可以为您提供更 具体的时间表、 以便将其发布到 TI.com。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修正了它! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

    如果您有任何问题、请告知我们。