This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQstudio 状态定义

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385827/bq40z50-r2-bqstudio-statuses-definition

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我可以更深入地了解 BQstudio 的不同之处吗?

  1. 电池状态
  2. 充电状态
  3. 电量监测状态
  4. 电池状态
  5. 运行状态
  6. 生产状态

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    您可以在产品网站上的 TRM 上找到这些寄存器。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubk0b/sluubk0b.pdf

    1. 电池状态寄存器包含与电池状态相关的标志、包括 充电/放电状态、电池模式、电量监测计初始化以及其他标志。

    2.包括充电电压/电流变化率、高压/低压区域等标志

    3.该寄存器包含有关电量监测状态、电量监测、VOK 等的标志

    4.见第1点。

    5.运行状态 A 和 B 寄存器包含描述电量计当前运行状态的标志。

    6、制造状态包括在制造前指示仪表特征状态的标志。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    • 充电状态的区别是什么:
    1. FC?
    2. TC?
    3. VCT?
    • 当 PACK 达到100%时、启用这些标志中的哪个

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. fC 表示充满电

    2. TC 是终止充电

    3. VCT 是有效的充电终止。

    当电池包达到100%时、启用 FC

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    如何查找包的当前固件版本?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    您是指测量仪表的当前固件版本吗? 可通过点击"Commands"选项卡中的 FW_VERSION/FW_BUILD 命令来查找固件版本和编译。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    我已经按照指示发送了命令、没有显示电量计的固件版本?

    是否有应该弹出的控制台或某种显示器?

    请参阅屏幕截图:

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志面板包含发送到电量计的所有命令以及结果。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

     

    结果以十六进制格式显示、如何找到该位置并查看其含义

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    如果展开结果部分、您可能会看到0x0211 (2.11版)。 这是测量仪表的固件版本。 您可以看到、这与仪表板中列出的固件版本(4500_2_11)一致。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    感谢这些细节  

    制造访问部分

    我认为、对于不同的功能(例如 PF、保险丝、FET 控制)、我们可能会使用这些功能来排除或测试器件  

    我的问题是有关默认制造访问值的更多信息:

    对于我们的电池组、我看到默认制造访问权限有3个不同的值

    请参阅屏幕截图

    这些不同的值是否表示有任何含义??

    此致

    Jonathan Kabangu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    该值取决于制造商访问系统的状态(ManufacturerAccess 下的所有命令)。

    这应该不会影响电量监测。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    感谢你的帮助

    此致

    Jonathan Kabangu