This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2:低充电电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50-R2, BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364708/bq40z50-r2-bq40z50-r2-low-charge-current

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50EV2400

您好!

当我尝试为我的电池组充电时、我意识到电池组充电不正常  

在 BQstudio 中观察电池后、我注意到充电电流为10mA  

这可能是什么原因?

我已经附上了显示电池组设置的 BQstudio 屏幕截图

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    在屏幕截图的位寄存器部分顶部、您能否确保 FET 已启用(使用 FET_EN 命令)并且电量监测计处于充电模式?

    您是否还可以确认通过的充电电流大于充电电流阈值?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    很抱歉迟到了响应、

     答案如下:

    1. 除了查看充电电流燃油表和电流/平均电流寄存器外、是否有另一种识别"充电模式"的方法?
    2. FET 已启用、因为标志是红色的正确吗?
    3. "充电电流阈值"的定义是什么???、此值为50mA

    我还附加了日志:

    e2e.ti.com/.../A.log

    如果您发现任何有趣的事情可能导致出现该问题、请告诉我

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    1.充电开始后、上面红色的 DSG 位应该被清除并变成绿色。

    2.是的、FET_EN 为红色确实表示它已启用。

    3.充电电流阈值是监测计进入充电模式所需的最小电流阈值。 在上述值的情况下、监测计需要看到电流大于50mA 的时间至少为1s、才能进入 CHARGE 模式。 该电流由连接到 SRN 和 SRP 的检测电阻进行测量。

    您能否详细介绍一下如何尝试充电、例如电池组连接上有多大的电流?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1.在上面的屏幕截图中、充电电流关于7mA、"DSG"位没有变绿您已经解释过了、因为它低于50mA 的最小充电阈值  

    如果启用了"FET_EN"但电池组未充电、这意味着什么?

    3.我们的电池组不会出现超过30mA 的情况,所以肯定低于充电电流阈值!!!

    ***我们的包装通过两种方式收取费用**,

    • 第一种方法是通过 USB-C 连接器进行充电输入  
    • 第二种方法是直接向 PACK+和 PACK-供电、

    以下是供您参考的原理图:

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    关于上述问题的任何最新情况

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364708/bq40z50-r2-bq40z50-r2-low-charge-current/5220374 #5220374"]

    如果启用了"FET_EN"但电池组未充电、这意味着什么?

    3.我们的电池组不会出现超过30mA 的情况,所以肯定低于充电电流阈值!!!

    [报价]

    启用 FET_EN 后、电量监测计可以根据从检测电阻读取的电流控制 CHG FET 和 DSG FET。 如果启用了 FET_EN 并且读取电流大于 Chg Current Threshold、则器件将进入充电模式。

    如果电池包看不到比30mA 还多的电量、则可以降低 Chg Current Threshold 以使其进入充电模式。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    在哪里可以找到介绍每个位寄存器标志(例如 GAUGE_EN、LED_EN、PF_EN、FET_EN 等)的文档…

    可以解释每个功能以及如何控制它们的文档  

    如何更改最小充电电流阈值设置、是否需要制造访问?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    bq40z50-R2 TRM 包含有关位寄存器标志以及如何控制它们的必要信息:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubk0 

    2.要更改充电电流阈值、可在"Data Memory"(数据存储器)中找到相应的参数、然后点击相应的值(应允许更改)、然后进行更改。 请确保将其写回电量计、并且在尝试此操作时电量计已解封。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "要更改充电电流阈值、可以在"Data Memory"中找到相应的参数并点击相应的值、这应该能够允许对其进行更改、然后更改。 请确保将其写回电量计、并且在尝试此操作时电量计已解封。

    1.如何确保将其写入测量仪表? 如何确认应用了此更改?

    2.我同时拥有"解封"和"解封以便完全访问"访问权限、这两个访问权限中的哪一个允许我进行更改并将其写入测量仪表?

    此致

    Jonathan Kabangu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    1.在按"全部写入"后进行检查的一种简单方法是按"全部读取"以确保读出相同的值。 您还可以通过对测量仪表进行下电上电来进行检查、并确保进行了相同的更改。

    2.我会为此使用 UNSEALED 完全访问。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    当您说"电量监测计"时、您是指电池组中的 BQ40Z50 IC、EV2400模块还是其他模块吗?

    此致  

    Jonathan Kabangu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我将 bq40z50 IC 本身称为进行下电上电。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    还有一个问题:

    在 我们的电池组中、如何对 bq40z50 IC 内部的 bq40z50进行下电上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    如果无法下电上电、那么我认为为此器件发送 reset 命令应该足以表示数据存储器的更改。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    reset 命令只会从根本上重新启动电池包?

    它不会擦除或删除任何先前的数据?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    RESET 将重新启动电量监测计、写入数据闪存的设置仍在其上、因此如果写入不正确、它们在复位后将不会出现。 但是、它不是恢复出厂设置、应该仍然具有所有相同的设置。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    当设置充电算法/逻辑为我们的电池组,因为这个电池组是一个更大的系统的一部分,它接收电荷通过输入 USB-C 端口,从 OBD 电缆获取电力,我会显示以下图片:

    有什么建议/建议围绕:

    1. 涓流充电(加注95%以上)
    2. 高 RSOC (95%~100%)下的多次充电循环、这是否会影响容量/容量保留率???
    3. 当电池包从0%~100%时、我们是否应该等待电池包降至特定的 RSOC、然后再启用充电 FET 再次充电?
    4. 由于车辆蓄电池不是恒定的直流电、它可能会上升或下降、问题在这里是什么、例如、对于我们的系统、我们启用的充电电压为12.4V、如果车辆每隔几秒在12.4V~12.3V 之间持续波动什么是长期影响或问题、从电池包(电池)的角度考虑、它会每隔几秒钟看到一次充电电流脉冲)
    5. 在 CC/CV 模式下为电池充电、我们的车辆蓄电池波动约为12.3V~12.4V、每60秒打开/关闭一次(检查电压电平 是否高于12.4V、以便我们不会耗尽车辆蓄电池)这是否违反 CC 充电的性质?

    我将附上一份有关现场典型器件行为的快照:

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364708/bq40z50-r2-bq40z50-r2-low-charge-current/5240414 #5240414"]
    • 涓流充电(加注95%以上)
    • 高 RSOC (95%~100%)下的多次充电循环、这是否会影响容量/容量保留率???
    • 当电池包从0%~100%时、我们是否应该等待电池包降至特定的 RSOC、然后再启用充电 FET 再次充电?
    [报价]

    我认为、对于上述持续充电、最重要的一点是允许监测计进入静置状态(未施加充电或电流)以进行 OCV 测量。 如果您在相当长的时间内不断充电、并且这个弛豫会被忽略、则电量监测计执行的计算可能会存在问题。

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364708/bq40z50-r2-bq40z50-r2-low-charge-current/5240414 #5240414"]
    • 由于车辆蓄电池不是恒定的直流电、它可能会上升或下降、问题在这里是什么、例如、对于我们的系统、我们启用的充电电压为12.4V、如果车辆每隔几秒在12.4V~12.3V 之间持续波动什么是长期影响或问题、从电池包(电池)的角度考虑、它会每隔几秒钟看到一次充电电流脉冲)
    • 在 CC/CV 模式下为电池充电、我们的车辆蓄电池波动约为12.3V~12.4V、每60秒打开/关闭一次(检查电压电平 是否高于12.4V、以便我们不会耗尽车辆蓄电池)这是否违反 CC 充电的性质?
    [报价]

    关于这一点、要施加多长时间的电流脉冲、电流值是多少? 这将使我们更好地了解如何做到这一点。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    • 因此、一旦 PACK 达到100% RSOC、它将再次充电、直到降至95%以下(这基于我们的充电 FET 释放设置95%)                                                      当电池组从100%下降至95%时、电池组会进入 DISCHARGE 模式、因此不会进入 RELAX 模式、对吗?                                                                                                                                                             原因根据文档、当" 对于 CHARGE 模式、Current 降至 Quit Current 以下达 Chg Relax Time "或 " Current 上升至 (-) Quit Current 达 Dsg Relax Time "  
    • 那么、也就是说、仅当电池包处于时、电池包未充电或放电时、才会正确进入休息模式 静止 ,下面的数据从文档中确认了吗??

    • 我们的设备总是装在设备内部,因此,它总是放电到系统,当一个>12.4V 的电压,然后它开始充电,这是否意味着我们的系统再也不会进入放松?

    2.

    • 当我们的系统看到>12.4V 时、它可以在大约800mA -1000mA 的电流下充电1分钟(60s)、一旦达到60s、算法就会关闭充电大约1s、以观察到电压仍然大于12.4V、然后再开始充电

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364708/bq40z50-r2-bq40z50-r2-low-charge-current/5241882 #5241882"]
    • 因此、一旦 PACK 达到100% RSOC、它将再次充电、直到降至95%以下(这基于我们的充电 FET 释放设置95%)                                                      当电池组从100%下降至95%时、电池组会进入 DISCHARGE 模式、因此不会进入 RELAX 模式、对吗?                                                                                                                                                             原因根据文档、当" 对于 CHARGE 模式、Current 降至 Quit Current 以下达 Chg Relax Time "或 " Current 上升至 (-) Quit Current 达 Dsg Relax Time "  
    • 那么、也就是说、仅当电池包处于时、电池包未充电或放电时、才会正确进入休息模式 静止 ,下面的数据从文档中确认了吗??
    [报价]

    您的理解是正确的、电流必须低于停止电流、监测计才能进入休息模式。 但是、在进行计算之前、电量监测计需要在进入张弛状态时清除 dV/dt 条件、在这种情况下、电池的休眠电压的变化不得超过每秒4uV。 这将决定监测计何时真正处于静止状态并进行计算。

    我们的设备始终安装在设备内部、这意味着它始终在向系统放电、当电压大于12.4V 时、它开始充电、这是否意味着我们的系统再也不会进入放松状态?

    可以、如果始终向电池施加电流、则电量监测计永远不会进入张弛状态。 这可能会导致问题、因为无法进行必要的计算。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    是的、如果始终向电芯施加电流、则电量监测计永远不会进入张弛状态。 这可能会导致问题、因为无法进行必要的计算。

    JK:如果这些电池需要充电或放电中10mA 的停止电流才能进入静置状态、那么、如果充电电流高于充电中的800mA 或运行中的-200mA、我们如何实现这一点?

    2.

    这是我将充电电流更改为10mA 的照片、根据您的定义、这是测量仪表启用充电所需的最小充电电流、即使在这样做之后、您也可以为电流充电100mA、不确定原因

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    jk:如果这些电池在充电或放电时需要10mA 的停止电流才能进入静置模式、那么当充电电流高于充电时的800mA 或运行时的放电时的-200mA 时、我们如何才能做到这一点?

    即使更改了阈值以允许监测计在更高的电流下进入静置状态、在 dV/dt 条件清除之前、电池也不会真正进入静置状态、除非向监测计施加最小电流或没有电流、否则不会清除该状态。 在此应用中是否无法应用休息时间?

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364708/bq40z50-r2-bq40z50-r2-low-charge-current/5245921 #5245921"]这是我将充电电流更改为10mA 的照片、根据您的定义、这是电量计启用充电所需的最低充电电流、即使在这样做之后您也可以看到充电电流为100mA、不确定原因

    我不建议将充电电流更改为低于10mA、因为这不会改变监测计的性能、因为当前的充电电流为800mA。 但是、如果值不能更改、您能否进一步告诉我您将如何更改此值?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    即使更改了阈值以允许监测计在更高的电流下进入静置状态、在清除 dV/dt 条件之前、电池也不会真正进入静置状态、这在监测计上施加最小电流或没有电流之前是不会清除的。 在此应用中是否无法应用休息时间?

    JK: 当您说"需要清除 dV/dt 条件"时、因为该值为4uV/s、所以电量监测计将监控该值、然后如果出现我们进入休息模式、换句话说、一旦在电池包处于静止状态时看到该值(未施加电流或从电池中拉出电流)、该值就会被清除?

    JK :我不确定我们是否处于静止状态,因为考虑它,在静止时没有电流应该通过充电或放电应用,在这个应用的任何时候电池都处于静止状态,使电池包在集线器/设备内,这意味着它总是放电(拉电流)和充电时满足充电条件

    JK:为了使我们的器件处于休眠状态、必须每隔一段时间将电池组拆下集线器一次、以避免发生充电或放电活动。根据您的经验、我们应该如何解决这个问题?

    我不建议将充电电流更改为低于10mA、因为当前的充电电流为800mA、这不会改变监测计的性能。 但是、如果值不能更改、您能否进一步告诉我您将如何更改此值?

    jk:抱歉、我的意思是、正如您之前建议的那样、我将充电电流阈值更改为10mA、因为我们的电池组未充电、并且在施加充电输入连接时大多数电流都低于10mA。

    • 请观看显示电池组不充电问题的视频

    e2e.ti.com/.../E31B1C36_2D00_ADB5_2D00_42D0_2D00_9FE6_2D00_C4DE22A6CFCC.MP4

    • 请观看视频、其中展示了此特定电池组与工作正常的电池组的充电问题

    e2e.ti.com/.../74A9C8ED_2D00_0446_2D00_4B90_2D00_8771_2D00_AE159CDA1E9A.MP4

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    换言之、当电池组处于静止状态时看到该值(未应用或从电池中拉出电流)时、该值将立即清零?

    是的、理想情况下不会有电流、但我认为只要小电流不会使电池的电压改变4uV/s、就可以实现此目标

    为了让我们的器件得到休息、必须每隔一段时间将电池组移除集线器一次、以便不进行充电或放电活动、根据您的经验、我们该如何解决这个问题?

    这是一个很难的问题、因为电量监测计非常依赖于休息期间进行的计算和测量。 我相信下面的文档可能会提供一些有关如何处理此问题的见解:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua997 

    对于两个电池组中的每一个(功能正常和不功能正常)、是否可以发送两个电池组的.gg 文件、以便我可以看看可能会保存什么电荷?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    • 我们提出的解决方案是应用低功耗模式、比如25% RSOC (高于最小 RSOC 用于平衡)、在这种模式下、我们可以禁用充电并将系统功耗降低到退出电流区域(10mA)以下、这样使 PACK 进入休息模式、因为它不会充电、放电电流将低于10mA、如果 dv/dt 都正常、OCV 良好、电芯之间的最小差值差、然后是 FCC、RSOC 等。 计算方法

    怎么样?

    • 当然、我将为两个包附加 GG 文件  
    1. 故障(未充电)电池组 GG:e2e.ti.com/.../01NK_2D00_02.gg.csv                                                       
    2. Good Pack GG:e2e.ti.com/.../01KA_2D00_02.gg.csv

    如果您发现两者之间有任何有趣的东西、可能表明故障电池组01NK-02不充电的原因、请告诉我

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364708/bq40z50-r2-bq40z50-r2-low-charge-current/5257563 #5257563"]
    • 我们提出的解决方案是应用低功耗模式、比如25% RSOC (高于最小 RSOC 用于平衡)、在这种模式下、我们可以禁用充电并将系统功耗降低到退出电流区域(10mA)以下、这样使 PACK 进入休息模式、因为它不会充电、放电电流将低于10mA、如果 dv/dt 都正常、OCV 良好、电芯之间的最小差值差、然后是 FCC、RSOC 等。 计算方法

    怎么样?

    [报价]

    我认为、只要在低功耗状态下有足够的时间进行 OCV 测量、就可以这样做。

    关于无法正常工作的电池包、我在.gg 文件中发现奇怪、有两个 DSG 电流阈值、没有 CHG 电流阈值:

    在发送之前是否对该.gg 文件进行了任何更改、或者是如何对其进行拉取的?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    所有这些操作是否平均完成时间:OCV、dv/dt、Cell Balancing、FCC RSOC 计算更新、电池包获得电池包的高效性能所需的最短休息时间是多少  

    由于我们计划告诉现场客户在器件未运行时让他们的电池组停止工作、因此我们只需要针对最短休息时间提供一些建议

    2.我进行了更改、因为您告诉我将原始的50mA 更改为不像10mA 那样的

    我这边的设置看起来很正常

    请参阅屏幕截图:

    不确定这里发生了什么?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364708/bq40z50-r2-bq40z50-r2-low-charge-current/5262970 #5262970"]

    所有这些操作是否平均完成时间:OCV、dv/dt、Cell Balancing、FCC RSOC 计算更新、电池包获得电池包的高效性能所需的最短休息时间是多少  

    由于我们计划告诉现场客户在器件未运行时让他们的电池组停止工作、因此我们只需要针对最短休息时间提供一些建议

    [报价]

    通常、我们建议在整个过程中将监测计静止两个小时。 清除 dV/dt 条件通常需要大约30分钟、因为充电或放电完成后、电压需要放松。

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364708/bq40z50-r2-bq40z50-r2-low-charge-current/5262970 #5262970"]

    2.我进行了更改、因为您告诉我将原始的50mA 更改为不像10mA 那样的

    我这边的设置看起来很正常

    请参阅屏幕截图:

    [报价]

    只是为了确认、这是从故障电池组中拔出的、正确吗? 如果现在已更正此问题、您能给我们发送一个新的.gg 文件、以便我们再次查看吗?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1.通常、我们建议在整个过程中、监测计处于静止状态两小时。 清除 dV/dt 条件通常需要大约30分钟、因为充电或放电完成后、电压需要放松。

    JK: 30分钟是否足够让电芯至少完成平衡过程?

    2.只是为了确认、这是从故障包中拔出的正确吗? 如果现在已更正此问题、您能给我们发送一个新的.gg 文件、以便我们再次查看吗?

    01KA-02:e2e.ti.com/.../2450.01KA_2D00_02.gg.csv

    (故障包) 01NK-02:e2e.ti.com/.../2450.01NK_2D00_02.gg.csv

    下面是一张并排显示每个包的 gg 文件的图片、它不显示2 chg 阈值:

    请再次检查并更新您的发现

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    「我知道了,我会很快回来的。」

    我检查了 gg 文件、并看到对于01NK-02 gg 文件、Chg Current Threshold 已更改为10mA。 现在、我还建议将 Quit Current Threshold 值更改为小于10mA、因为 Quit Current Threshold 需要小于 Chg Current Threshold。 "Quit Current Threshold"可以设置为5mA。  

    电芯平衡需要一段时间才能完全完成。 关于电池平衡需要多久我无法给出明确的答案、因为这取决于电池化学成分和电池之间的不平衡程度等很多因素。 但是、电量监测计会报告预计电池平衡需要多长时间。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    "但是、电量监测计会报告预计电池平衡需要多长时间。"

    JK:检查电量计预测的电芯均衡持续时间的设置是什么?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    该时间在 Cell "X" Bal 时间寄存器中报告。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick / Anthony、

    此处有几个问题:

    1. 有人告诉我只有当 PACK 进入 RELAX 模式时才会发生平衡?我的问题是、如果我们进入 RELAX/ REST 模式、然后对 PACK 应用充电电流、会发生什么情况?
    2. 我这样说是因为我看到充电期间平衡 CB 和 REST 是正常的吗?

    如果您查看上面的屏幕截图、您会看到电池组在同时充电、其余部分和 CB 标志也会出现、这是正常情况还是对电池而言很糟糕?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我被告知只有当 PACK 进入 RELAX 模式时才会发生平衡?我的问题是、如果我们进入 RELAX/ REST 模式、然后我们对 PACK 应用充电电流、将会发生什么情况?

    如果电量监测计处于静置或充电状态、则可能会发生电芯平衡、但是需要处于静置状态才能计算电芯平衡的必要值:

    如果您在 RELAX 模式下对电池包施加充电电流、则监测计将退出 RELAX 模式并进入 CHARGE 模式。

    之所以这样说、是因为我看到充电期间平衡 CB 和休息是正常的吗?

    电池上的充电电流施加时间是多长? 此处可以设置 Cb、但在施加充电电流一段时间后最终应清除 REST。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    "如果监测计处于静置状态或正在充电状态、则可能会发生电芯平衡、但监测计需要处于静置状态才能计算电芯平衡的必要值"

    • 我从今天的测试中看到、平衡 会在充电或静止时发生、但在充电期间会被禁用 放电,这是真的吗?
    • 我意识到的一点是当退出电流为10mA @1s 时 PACK 不进入休息状态,我应该注意一下,比如当我达到 RSOC 100%时,当退出电流为10mA @1s 时,它不会立即设置休息位,是否还有其他情况我们缺少启用这一点,请参见屏幕截图:充电电流为0A,为什么我的电池组不进入休息状态

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我从今天的测试中看到、平衡 在充电期间或静止时会发生、但在期间会被禁用 放电,这是真的吗? [报价]

    正确。

    我意识到的一件事是 PACK 在退出电流为10mA @1s 时不进入静止状态、我应该担心、例如、当我达到 RSOC 100%时、当 QUIT 电流为10mA @1s 时、它没有立即设置休息位、是否还有其他情况需要启用该功能、请参见屏幕截图:充电电流不在0A 时输入、为什么我的报价为0A]

    当电量监测计有足够的时间放松并满足4uV/s 的条件(通常在30分钟后发生)后、休息位将变为高电平。 在上面的屏幕截图中、如果您从 CHARGE 模式转到 RELAX、则是正确的、因为 Operation Status 中的 CHG 位被清除并且 DSG 位被设置。 在我们的电量监测计中、设置的 DSG 位反映电量监测计处于 DISCHARGE 或 RELAX 模式。  

    此致、

    Anthony Baldino

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    "当电量监测计有足够的时间放松并满足4uV/s 的条件(通常在30分钟后发生)后、休息位将变为高电平。 在上面的屏幕截图中、如果您从 CHARGE 模式转到 RELAX、则是正确的、因为 Operation Status 中的 CHG 位被清除并且 DSG 位被设置。 在我们的电量监测计中、设置的 DSG 位反映电量监测计处于 DISCHARGE 或 RELAX 模式。 "

    • 如果 DSG 位反映电量监测计处于放电/静止状态、那么电池包将不会平衡、因为 CB 仅发生在充电/静置状态?
    • 当电流为-(负)时、放电是 DSG 位置1时的情况
    • RELAX 模式是当 Current 显示0mA?时设置 DSG 位的情况。

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    如果 DSG 位反映电量监测计处于放电/静止状态、则电池包永远不会达到平衡、因为 CB 仅发生在充电/静置状态?

    为了澄清、休息和休息本质上是一回事、唯一的区别是监测计是否清除了4uV/s 的条件。 RELAX 是一种模式、当 REST 是在满足条件的静止期间清除的位时。 仅当电量监测计处于休息模式时、才会设置 REST 位。

    DSG 被设置意味着监测计处于放电状态或静止状态。 如果电量监测计处于 RELAX 模式且设置了 REST 位、则电量监测计将能够完成电池平衡。

    当 Current 为-(negative)
    时设置 DSG 位时、放电

    放电模式是指监测计测量的电流大于 Discharge Current Threshold。  

    并且静置模式是当 Current 显示0mA 时设置了 DSG 位时的模式?

    RELAX 模式是指监测计测量的电流小于 Quit Current 的时长达至少 CHG Relax Time 或 Dsg Relax Time、具体取决于监测计在进入 RELAX 之前所处的模式。  

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    "澄清一下、放松和休息本质上是相同的、唯一的区别是监测计是否清除了4uV/s 的状态。 RELAX 是一种模式、当 REST 是在满足条件的静止期间清除的位时。 仅当测量仪表处于休息模式时、才会设置 REST 位"

    • Relax 是否是在移除充电或放电后满足 QUIT 电流时电池包进入的模式?
    • 在您提到的上述评论中,我们在30分钟后进入放松?,文档说:

    μV 电池电压的 dV/dt < 4 μ V/s、则达到弛豫状态 一般情况下是这样

    在 CHARGED 状态下需要2小时、在 DISCHARGED 状态下需要5小时才能确保 dV/dt 情况为

    满意。 如果超过5小时、即使不满足 dV/dt 条件、也会获取读数。 。

    当出现有效的 OCV 读数时、会设置 GaugingStatus ()[REST]标志。

    • 这是否意味着我们可能必须等待5小时(从出院开始)。 或2个(从充电开始)才能开始平衡?

    • CB 和 CB_EN 是否仅在设置了 REST 位时才为真?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    这是否意味着我们可能必须等待5小时(从放电开始)。 或2 (来自充电)以开始平衡?

    我们通常建议整个休息时间为放电后5小时和充电后2小时。 电量监测计应在这段时间的前30分钟内清除 dV/dt 条件。 对于其剩余的周期、它将持续进行计算、由于电池处于其最宽松的点、通常在该时间接近结束时进行最准确的计算。 电量监测计应在进行初始测量和计算后开始进行平衡。

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364708/bq40z50-r2-bq40z50-r2-low-charge-current/5307724 #5307724"]
    • 仅当设置了 REST 位时、CB 和 CB_EN 才为真?

    [报价]

    以下是设置 CB 的情况:

    我认为应在充电期间以及设置其余位时设置 CB_EN。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢有关该主题的解决方案

    这是极富见解

    此致

    Jonathan Kabangu