This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:电源关闭期间的 WDO 引脚状态

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388581/tps3430-q1-wdo-pin-status-during-power-is-off

器件型号:TPS3430-Q1

工具与软件:

专家、您好!

您能否告诉我在电源关闭期间 WDO (PIN8)的引脚状态?(例如 高阻态接地短路、弱下拉电阻等)

我们的客户想要了解此信息、以便从功能安全的角度估计异常条件的电路行为。

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和之山、

    WDO 处于高阻抗状态。 在实验中、我测量出 WDO 和 GND 之间的电阻为~1.3m Ω。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua San:

    我非常感谢您的快速支持。
    我将此信息循环给客户。

    此致、
    Kuramochi 一树