This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:当电流下降时、电子保险丝的前后会出现尖峰电压。

Guru**** 2384260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388299/tps25942a-when-the-current-drops-a-spike-voltage-will-occur-before-and-after-the-e-fuse

器件型号:TPS25942A

工具与软件:

您好!

在使用电子保险丝(TPS25942ARVCR)的电路中、PMIC 断电序列期间电源线上会出现尖峰电压。

+5V_IN 由稳定电源提供5V 电压。

D5.0V 连接到 PMIC。

示波器波形的颜色与如下所示的信号名称相对应。
蓝线:+5V_IN (实际上为4V)
浅蓝色线:D5.0V (实际上为4V)
红线:D3.3V (PMIC 输出)
绿色线:D1.8V (PMIC 输出)

当流经电子保险丝的电流减小时、您是否知道在电子保险丝前后出现尖峰电压的原因?
有什么方法解决这个问题吗?

 e2e.ti.com/.../TPS25942ARVCR_5F00_SpikeVoltage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Yasuhara San,

    您在电子保险丝的输入端看到这个下冲瞬态、您能确认吗?  

    如果是、您还可以探测电流(输入和输出电流)。

    这是意料之外的事情。 如果电流由于 PMIC 而快速减小、我们应该已经在电子保险丝输出侧看到了该下冲。  

    这看起来更像是输入侧短接至 GND。

    通过添加肖特基二极管来钳制该下冲、这一问题应该会得到解决、但我们还应该首先找出导致这一问题的原因。

    此致、
    Arush