This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5811:GND 焊盘

Guru**** 2509705 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389012/lp5811-gnd-pad

器件型号:LP5811

工具与软件:

大家好!

我有一个关于 LP5811的问题。

如果封装为 WSON、那么除了 GND 端子之外还有一个 GND 焊盘。

该 GND 焊盘是否需要连接到电路板?

焊盘是否连接到 IC 内部的 GND? 还是用于散热?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    是的、由于焊盘连接到 IC 内部的 GND、因此需要将其连接到电路板。

    BR、Jared