工具与软件:
我有三个 使用 TPS2493的原型 PCB、并注意到在客户现场工作时、有时需要下电上电才能清除 故障情况。 我决定更仔细地 看看热插拔电路。 当我返回实验室时、这两个原型都短接了与 TPS2493相关的外部 MOSFET。 测试中未使用这两个电路板、但之前都已通电。
我更换了两个电路板上的 MOSFET、其中一个电路板的栅极驱动信号看起来正确(比 MOSFET 源极电压高~12V)、但在第二个电路板上、栅极驱动信号 基本上与 MOSFET 的源极电压相同。 这可能表示 TPS2493在该电路板上损坏。 我继续使用良好的电路板进行测试。
该电路所处的系统的标称输入电压为28V、可能的范围为21-31VDC。 10A 连续电流是电路最不能处理的(具有非常低的占空比)、但电源 可以提供高达40A 的短暂瞬态。
我注意到、在欠压条件下、当输入电压超过 UVEN 的使能电压时、TPS2493会关断、并正确恢复。 栅极驱动信号比 MOSFET 源极电压高~12V。 但是、当我将电压增加到33V 时、过压阈值、MOSFET 会按预期关闭。 但后续重新启用电路的尝试表明 MOSFET 在漏极与源极之间短路。 栅极驱动器不再高于 MOSFET 源极电压+12V。 需要更换 MOSFET 以恢复 GATE 引脚处的栅极驱动。
其他几点:
已验证我正在使用的 MOSFET 具有与适用于48V 版本 BOM 的 TPS2493 EVM 电路类似的规格。 VGS 为+/-20V、N 沟道60V 23A (Ta)、135A (Tc) 3W (Ta)、100W (Tc)。
在此测试期间、TPS2493没有有源负载(负载的~50mA)。 但是、有大约1760uF 的电解电容(8x220uF)会充电。 在计时器引脚上未检测到电流故障或重试信号。
我在栅极引脚与地之间添加了一个1K Ω 串联6800pF 电容器。
在 MOSFET 栅极和源极之间添加一个15V 齐纳二极管。
在 MOSFET 后跨 TVS 添加了一个肖特基二极管。
电路原理图。
欠压故障条件和初始上电运行正常。 
过压故障看起来正常。 MOSFET 栅极关断并跟随 MOSFET 漏极电压下降。 但随后 MOSFET 短路。