This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100EVM-078:LMG2100EVM-078

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200EVM-02, LMG2100EVM-078, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388918/lmg2100evm-078-lmg2100evm-078

器件型号:LMG2100EVM-078
主题中讨论的其他器件:LMG5200EVM-02LMG2100R044

工具与软件:

尊敬的 TI:

LMG5200EVM-02没有散热器、但 LMG2100EVM-078具有散热器、我可以在24V 电源和电流为5-10A、最大峰值为20A 时移除散热器吗?该器件是否存在任何限制?

我想将双向直流/直流转换器用于直流母线充电/放电超级电容器(可以是负电流或正电流/功率流)、有没有任何参考设计?

此致!

Fajar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fajar:

    散热器用于在负载条件下将器件保持在125°C 以下。
    是的、您可以卸下散热器。 请 在测试时监控器件温度、并确保其温度低于125°C。

    我们没有使用此器件的双向参考设计。 您是否在寻找双向降压/升压拓扑?

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhur:

    感谢您的快速回复。 由于我将用于收集一个由 BLDC 驱动的机器人执行器、因此我不会使用散热器、因为它的重量会更大且结构不紧凑。  

    是的、我们正在寻找 双向降压/升压转换器、数据表中提供了降压转换器示例、我认为它也可用作具有半桥的双向转换器、可扩展为4个开关(级联) 1个。 我想将其与超级电容器配合使用、以便在电机制动和放电时充电、而需要直流母线。

    还有一件事是、在我测试评估板之前、评估板用户指南中 规定提供6V 输入。 "板载 LDO、用于从5.5V 至10V 之间的非稳压电源生成5V VCC 电源。"
    在数据表中、它可以通过5V 电源供电。我是否可以使用5V 而不是6V、因为这是我的系统常用的电源?

    此致、

    Fajar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fajar:

    我懂了。 可以使用 LMG2100R044来实现降压/升压设计。
    请给我一些时间来说明这一点。

    对于5V 电源-在 TP6-TP4上强制5V-GND、而不是通过 J3为其供电。 这是为了绕过 LDO 和额外的压降。

    此致、
    Madhur