This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:直流/直流升压至5V 2A 小尺寸封装

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS63802, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388973/tps61022-dc-dc-boost-to-5v-2a-small-footprint

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS63802TPS61033

工具与软件:

大家好!
我已经看到这款适用于我的项目的 TPS61022升压器、我将在下面向您展示。
我正在寻找一种具有集成 FET 的直流/直流升压转换器、以便将3.7V 锂电池(因此电压介于3.3V 和4.2V 之间)转变为5V、消耗1A。
由于 PCB 必须插入在非常小的地方(大约30 x 20mm)并且通风不畅、我认为能够产生尽可能少热量的芯片是最佳选择。
但是、封装尺寸也必须相对较小(SOT-23-6或 SOT-5X3可以正常工作)、并且开关频率必须足够高、以便可以使用小型电感器。
扼要重述:

DC-DC 升压器
输入电压:3 - 4.2V
输出电压:5V
最大输出电流:1A (仍最好扩展至2A)
高频(使用小型电感器)
效率相对较高。

您认为 TPS61022很好吗? 您是否了解其他类似产品、或者它们是否满足我在 SOT-23-6或 SOT-5X3中的要求? 谢谢

第页 S :还看到了 TPS63802似乎有一个更高的效率,至少在纸上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panlo:

    我们建议使用采用 SOT583封装(小于 TPS63802、TPS61022)的 TPS61033、2.4Mhz 频率以支持0.47uH 并可支持来自 锂电池的5V/2A。

    此致、

    Nathan