This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:在 PWM 模式下、聆听高频噪声

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405A, TPS922052, TPS92200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386551/lm3405a-in-pwm-mode-hear-to-high-frequency-noise

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件: TPS922052TPS92200

工具与软件:

它是通过应用 LM3405A LED 驱动器 IC 开发出来的。
目前、测试过程中发生了高频噪声
已通过各种方式进行了改进、但尚未得到改进。
以前、E2E 应用了改进案例、但并没有改善。
(电容器 C3、C4:1uF -> 4.7uF)

我将作为附加文件发送给您(每个端口的原理图和波形)
请检查并使用。

谢谢您、BR
PJe2e.ti.com/.../LM3405A_5F00_CKT_5F00_Waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PJ:

    您发送给我的示波器捕获结果不清晰、很难阅读。 你能给我发送更清晰的信息吗? 谢谢。

    此外、请提供您的 LED 规格(LED 正向电流和正向电压)。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您希望波形是什么、请更详细地进行说明?

    并发送到有关 LED 规格的数据表
    谢谢您、BR
    PJe2e.ti.com/.../SPMWH1228FD5WAPUVJ_5F00_6500K.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PJ:

    [报价 userid="52394" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386551/lm3405a-in-pwm-mode-hear-to-high-frequency-noise/5301141 #5301141"]您发送给我的示波器捕获结果不清楚、难以阅读。 你能给我发送更清晰的信息吗? 谢谢。

    我需要上面发送给我的示波器捕获更清晰的版本。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送给您有关更清晰的波形。

    请检查并告知我。

    谢谢您、BR

    PJ  

    e2e.ti.com/.../LM3405A_5F00_CKT_5F00_Waveform_5F00_V2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PJ:

    谢谢。 现在波形看起来更清晰。

    您能否确定可闻噪声的频率? 是 PWM 调光频率(500Hz)吗?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven

    从我听到的声音中、它被识别为高频声音。 至少是5kHz。
    我已更改为 PWM 频率
    (100Hz ~ 1KHz)。 相同的、但噪声非常相似。

    如果是 PWM 噪声、是否有任何改进方法?

    谢谢您、BR
    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PJ:

    如果更改 PWM 频率不会改变可闻 噪声的频率、则 PWM 调光不太可能会导致这种情况发生。 低频 PWM 调光引起的可闻噪声是一个常见的问题。 请仔细检查。

    您是否观察到与听到的噪声频率相同的周期性波形?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven

    高频噪声仅在 LED 调光操作期间产生、而不是在 PWM 调光过程中产生。
    (我不只听到 PWM 调光操作)。

    因此、我们假定该噪声是在 LED 调光操作期间产生的噪声、而不是 PWM 调光噪声。
    大多数的高频率。 噪声来自电感器、我们的原理图在电感器电容方面有问题。 还是弯刀?
    LM3405A 应用原理图是否存在问题?
    请查看我们的原理图。

    2.我从未听过周期性波形。

    目前、我们的客户希望针对 LED 照明系统使用四个 LM3405A。
    (高频率 噪音更大)

    请检查更多、并向我提供改进建议。

    谢谢您、BR

    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PJ:

    1. 高频噪声仅在 LED 调光操作期间产生、而不是在 PWM 调光期间产生。[/引述]

    抱歉、我不确定"LED 调光操作"是什么意思。

    我已经检查了您的原理图。 我 取输入电压= 12V、输出电压= 2.9V * 3 + 0.2V = 8.9V 进行计算(如果我误解任何内容、请更正)。 假设您的效率为85%、那么占空比将= Vin/Vout/Efficiency = 8.9V/12V/0.85 = 87%、这高于 数据表中第6.5节"电气特性"中规定的最大占空比。 实际上、LM3405A 并不适合您的输入/输出情况。 我建议您在此使用 TPS92200或 TPS922052/3。 需要强调的一点是、TPS922052/3支持>20kHz 的 PWM 调光、这超出了可闻范围。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven

    感谢您的合作。

    我想知道第6.5节中指定的最大占空比。
    您能否解释一下计算值占空比为87%、为什么规格超过 dmax (85%~ 94%)?

    也感谢您对 IC 的推荐。
    我已经检查过 TPS92200D2。
    调光输入型仅数字信号吗?
    (频率:20kHz ~ 200kHz)
    我需要仅使用 MCU PWM 来控制调光。 tps92200D2是否可以进行 MCU PWM 调光控制?

    谢谢您、BR

    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PJ:

    我想知道第6.5节中指定的最大占空比。
    您能否解释一下计算值占空比为87%、为什么规格超过 dmax (85%~ 94%)?

    D_MAX 的最小值为85%。 您应该确保实际占空比小于85%。

    我要找 TPS92200D2。
    调光输入型仅数字信号吗?
    (频率:20kHz ~ 200kHz)
    我需要仅使用 MCU PWM 来控制调光。 tps92200D2是否可以进行 MCU PWM 调光控制?[/QUOT]

    如果要输入 PWM 信号以在 TPS92200上执行 PWM 调光、则应使用 TPS92200 D1 .

    此致、

    Steven