This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:我们是否有用于 LM5156-Q1的 PSR 计算器?

Guru**** 2521130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, LM5156, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388698/lm5156-q1-do-we-have-psr-calculator-for-lm5156-q1

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156LM5157

工具与软件:

尊敬的团队:

我们是否有用于 LM5156-Q1的 PSR 计算器?

PSR 与非隔离式之间有何区别? 如果要计算补偿规格、可以直接使用非隔离式计算器来设计800V 到24V 反激式转换器吗?  

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    感谢您的咨询。

    对于 LM5156、我们没有 PSR 计算器。 在 LM5157计算器中可以选择 PSR。

    您还可以使用非隔离式计算器计算补偿值。 只需确保反馈电阻的比率在非隔离式计算器中和稍后的 PSR 设计中相同。

    此致

    Moritz