This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:需要使用德州仪器(TI)的 BMS IC 容量为2节串联锂离子电池充电

Guru**** 2602765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306, BQ25883, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382039/bq25620-need-a-texas-instruments-bms-ic-capabale-of-charging-2-li-ion-cells-in-series

器件型号:BQ25620
Thread 中讨论的其他器件:BQ25883BQ25882、BQ25306

工具与软件:

是否需要 BMS IC、是否存在过压、欠压、过流、短路、 和反向连接保护功能、请帮忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 BQ25882/BQ25883。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常感谢您的回答。然而、您建议的 IC 似乎需要一个微控制器、我正在寻找不需要微控制器的 IC、它应该为两个串联的18560锂离子电池充电、达到特定的电压然后停止充电、应该在电池达到特定的电压电平时从负载上切断电池、并防止过流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25306.pdf 上查看 BQ25306独立充电器

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、在 BQ25882 IC 中 、如果我不想使用 SYS 引脚、我应该将其保持悬空还是将其接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果不使用 SYS 引脚、请将其保持断开状态。

    谢谢!