This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:STAT 引脚是否可以使用内部上拉电阻器直接连接到 MCU GPIO?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387433/bq25306-can-the-stat-pin-be-directly-connected-to-a-mcu-gpio-with-an-internal-pull-up

器件型号:BQ25306

工具与软件:

我在 bq25306数据表中找不到明确的确认、即 STAT 引脚可通过内部上拉电阻连接到 MCU GPIO。  我问的原因是、我们看到在连接 VBUS 和电池达到充电状态时、STAT 引脚会在大约一秒钟的时间内多次出现毛刺脉冲。   对 STAT 引脚上拉电压或上拉电阻值是否有任何要求?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为您观察到  STAT 引脚干扰是由于 STAT 引脚通过电路板上的内部上拉电阻器连接到 MCU GPIO 吗?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道。  我要问的是、因为数据表中的每个示例都将该引脚上拉至 REGN、即使电路中具有 MCU 的示例也是如此。   我在数据表中没有看到任何迹象表明、使用具有内部上拉电阻器的 MCU GPIO 来监控 STAT 引脚是一种监控充电状态的可行方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行检查、我们将回复您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议将  STAT 引脚连接到 MCU GPIO。

    谢谢!