This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:关于数据表中的引脚说明表

Guru**** 2531000 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388808/lmg2100r044-about-pins-description-table-in-datasheet

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

嗨、团队:

我来确认一下  数据表中的引脚功能表。

> AGND : 模拟接地。 内部连接到低侧 GaN FET 源极。

AGND 未连接到低侧 GaN FET 源、对吧? 我认为 PGND 连接到低侧 GaN FET 源极、AGND 用于栅极驱动器。

> NC : 内部未连接。 保持悬空。

这些引脚必须保持悬空或可以连接到 PGND 的剂量?   

此致、
Morita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita、

    AGND:此引脚连接到低侧 GaN FET 源极

    PGND:该引脚连接到低侧 GaN FET 源极。

    电源接地(PGND)和模拟接地(AGND)都应作为基准、它们是相同的节点。 如前所述、使用这两个名称的原因是将高电流噪声电源路径与用于集成式栅极驱动器的更敏感模拟信号分开。 电源和模拟信号的一个较大接地层会导致模拟信号出现过多的振铃、并可能损坏器件;然而、这两个层仍需要一起参考。 我们通过在器件内部 AGND 和 PGND 引脚之间的一个小点连接平面来实现此目的。

    我们的建议:仅对模拟信号(AGND)使用专用接地平面、并确保连接到器件 AGND 引脚。 请勿将该平面与 PGND、开关节点或 GaN FET 漏极重叠。 仅对电源环路(PGND)使用单独的接地平面。 请勿将该平面与 AGND、开关节点或 GaN FET 漏极重叠。 最后、请遵循 LMG2100R044数据表中的所有其他建议布局指南。

    NC:将这个引脚保持悬空。

    不要将该引脚连接到 PGND。 此引脚用于提高板级可靠性(BLR)。 因此、请勿将任何 NC 引脚连接至 PGND。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Zach Sovero.